主题中讨论的其他器件:TPIC1021、
您好!
RND 使用 TLIN1021A 代替 TPIC1021。 RND 直接更换了测试、并发现电源电流更大。
测试结果: TLIN1021A:关于10mA、TPIC1021:关于1mA。
您对降低电源电流有什么建议吗?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
RND 使用 TLIN1021A 代替 TPIC1021。 RND 直接更换了测试、并发现电源电流更大。
测试结果: TLIN1021A:关于10mA、TPIC1021:关于1mA。
您对降低电源电流有什么建议吗?
谢谢、此致、
David:
我明白你的意思了。 因此、要清楚一点的是、 不 表明任一收发器都会消耗如此多的电流、 系统 消耗的电流大约为10 mA。
旧的 TPIC1021 (NRND)和 TLIN1021A-Q1之间存在状态机差异。 请注意、TLIN1021A-Q1在上电时会进入 INH 为高电平的待机模式。 这与 TPIC1021相反、在该模式下、上电周期无法唤醒器件。
在待机模式下、TLIN1021A-Q1的 INH 引脚将激活电源、因为它为高电平。 这需要一个系统周期的电源、使 EN 引脚为高电平以将 TLIN1021A-Q1转换为正常模式、然后在进入睡眠模式时、使 EN 为低电平以将 TLIN1021A-Q1转换为睡眠模式、从而使 INH 变为低电平并禁用稳压器。
此致!
丹尼