This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:替换 TPIC1021问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC1021, TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249294/tlin1021a-q1-to-replace-tpic1021-issue

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPIC1021

您好!

 RND 使用 TLIN1021A 代替 TPIC1021。 RND 直接更换了测试、并发现电源电流更大。

测试结果: TLIN1021A:关于10mA、TPIC1021:关于1mA。

 您对降低电源电流有什么建议吗?  

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很有意思、因为 TLIN1021A-Q1不会消耗这么多的电源电流。 即使器件处于正常模式(最高电流消耗)并且总线为显性状态、器件的最大电流消耗也是6.5 mA (尽管通常更接近1.2 mA)。 所有其他模式和总线状态的功耗低于该值。

    您能否帮助说明在测量10 mA 时如何测量流入器件电源的电流?

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼:

    应用电路如下所示。 TLIN1021 INH 将在上电时启用系统模块、从而导致产品功耗 升高。 唤醒是否会在上电时导致 INH 引脚变为高电平? (TLIN1021)客户需要在上电时使系统模块保持禁用状态(INH:低电平)。 您对此应用有什么建议吗?

    TLIN1021

    TPIC1021

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    丹尼目前不在办公室,直到下星期。 他应该能够回到你的时候。

    感谢您的耐心等待。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我明白你的意思了。 因此、要清楚一点的是、 表明任一收发器都会消耗如此多的电流、 系统 消耗的电流大约为10 mA。

    旧的 TPIC1021 (NRND)和 TLIN1021A-Q1之间存在状态机差异。 请注意、TLIN1021A-Q1在上电时会进入 INH 为高电平的待机模式。 这与 TPIC1021相反、在该模式下、上电周期无法唤醒器件。

    在待机模式下、TLIN1021A-Q1的 INH 引脚将激活电源、因为它为高电平。 这需要一个系统周期的电源、使 EN 引脚为高电平以将 TLIN1021A-Q1转换为正常模式、然后在进入睡眠模式时、使 EN 为低电平以将 TLIN1021A-Q1转换为睡眠模式、从而使 INH 变为低电平并禁用稳压器。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼:

    由于产品是 MP、因此修改 MCU 代码很困难。 唤醒引脚功能是否有与 TPIC1021相同的项目?

    谢谢、 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你明天就回来了。"

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    遗憾的是、没有、TPIC1021的唤醒功能与 TLIN1021A-Q1的不同之处在于它不是双向的。 在任何一种情况下、WAKE 引脚都不是使器件进入睡眠状态的方法、因此这不是有效的权变措施。 不过、两个器件都需要 EN 为低电平才能进入睡眠模式、因此软件是否能够在上电时使用 TLIN1021A-Q1执行相同的操作?  

    此致、

    埃里克·哈克特