Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、
评估板 DP83TD510E-EVM 的端接网络的设计符合数据表 DP83TD510E 第8.2.1.3章(用于非本质安全应用的端接电路)中所述: 差分输出信号 TX+/TX-通过 R14/R128输出、每个信号49.9R、然后通过 R19/R124使用2.0k Ω 反馈到 RX+/RX-输入端(请参阅《DP83TD510E-EVM 用户指南》中的第6.4章"模拟前端原理图")。

我无法理解为什么 R19/R124 (RX)使用采用2512封装的大1W 电阻。 根据数据表、RX+/RX-的电流消耗不应超过15uA…… 您是否知道为什么在这里使用1W 电阻器?