This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E:DP83TD510E-EVM 中终端电路的电阻器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257621/dp83td510e-evm-dp83td510e-resistors-of-the-termination-circuit-in-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

评估板 DP83TD510E-EVM 的端接网络的设计符合数据表 DP83TD510E 第8.2.1.3章(用于非本质安全应用的端接电路)中所述: 差分输出信号 TX+/TX-通过 R14/R128输出、每个信号49.9R、然后通过 R19/R124使用2.0k Ω 反馈到 RX+/RX-输入端(请参阅《DP83TD510E-EVM 用户指南》中的第6.4章"模拟前端原理图")。



我无法理解为什么 R19/R124 (RX)使用采用2512封装的大1W 电阻。 根据数据表、RX+/RX-的电流消耗不应超过15uA…… 您是否知道为什么在这里使用1W 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    我们将在团队内部进行讨论、并在本周晚些时候与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    R14、R19、R17和 C118均是 PHY 内部针对其他 PHY 产品进行设计。  R19和 R124用于高功率耗散、以在通信期间释放热量。 因此、需要具有大封装尺寸的1W 电阻器。 更详细的信息我无法对外分享。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢你的答复,即使它没有真正回答我的问题。 当然、更大的电阻器将消耗更大的功率、但我无法理解为什么此时会产生更大的功率(RX 输入将具有最大值。 15 μ A)。

    在签署保密协议时是否可以获得更多信息?

    此致、

    Gerrit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    DP83TD510数据表中关于本质安全的8.2.1部分可能会帮助您解决为何需要高功率耗散容差电阻器的问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman:

    我想您指的是这一版本的 DP83TD510E 数据表:SNLS656C–2020年8月–2020年12月修订

    在第8.2.1章中、我了解到了有关电阻的一些信息(Rrx1=RRX2=2k、Rx1=RTX2=50R)。 我看不到有关最大值的任何信息。 功耗增大。 或者我漏掉了什么内容吗?

    另外、查看 EVAL-ADIN1110的原理图时、我们发现了一个非常相似的端接电路。 但 RRX1=RRX2=5k1、采用0603封装、具有最大 63mW (与 DP83TD510E-EVM 的2k/1W 相比)。 当然、各个元件在细节上可能会有所不同、但我想不出任何合理的原因为什么 TI 元件会通过输入电阻产生如此多的功率损耗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit。

    我们将在团队内部进行讨论、并将在本周晚些时候告知大家。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    抱歉、我们仍在等待内部响应。 我们将尽快与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼