我对数据表中的信息(第100页:12.1.1.1.2 RGMII 布局指南)有疑问。
数据表提供了有关 TX 和 RX 数据线长度匹配的特定要求。 我的第一个想法是、这个匹配要求(66ps)相当严格。
这里是否有充分理由的解释? 在我看来,1G RGMII 数据总线偏斜更可能是几百 ps 左右。
我期待一些有关此处的时序要求的计算、
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对数据表中的信息(第100页:12.1.1.1.2 RGMII 布局指南)有疑问。
数据表提供了有关 TX 和 RX 数据线长度匹配的特定要求。 我的第一个想法是、这个匹配要求(66ps)相当严格。
这里是否有充分理由的解释? 在我看来,1G RGMII 数据总线偏斜更可能是几百 ps 左右。
我期待一些有关此处的时序要求的计算、
谢谢!
您好!
但这里有任何解释/计算吗? 我认为超过60密耳的不匹配仍然可以接受吗?
FR4中的延迟约为~70ps/cm。
使用此信息和1G RGMII 的时序、我看不出最大11ps 的匹配是多么重要。
因为上升/下降时间为750ps。 就数据将 TXC 移2ns 时变为高电平。
我认为我的数据的时钟窗口很大、在 ns 范围内。 请参阅图像
是的,不是在现实世界里…… 但在我的数据开始计时之前1、75nS 会非常多。 如果由于信号完整性、有大约500ps 的安全空间可以将我的数据准备好随时钟移入、为什么布局中的限制设置为11ps… 这仍然只是一小部分?
您能向我展示任何可以证明11ps 是一种限制的规格或计算吗?
谢谢!
JW