This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:走线长度匹配。

Guru**** 2871700 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256579/dp83848j-trace-length-matching

器件型号:DP83848J

在本应用中、我们使用线缆通过两块电路板之间的 RMII 总线进行连接。

 

这是一个 RMII 布局布线、请帮助确认以下问题:

  1. 50MHz 外部振荡器同时输出到 DP83848JSQ 和 DPU、由于两者的长度不匹配、因此应根据时钟同步。 我们应该使它们的长度相等吗?

      OSC - DP83848J:2"(电路板1)+ Lsync ???  

      OSC - DPU:2"(电路板1)+ 8"(电缆)+ 10"(电路板2)= 20"  

      如果我们应该进行同步、则可以对 Lsync 进行微调、精度为18英寸。 对吧?

 

  1. 从上一个问题开始、对于数据总线和时钟、是否有布线长度匹配的任何规则? 与2英寸?

 

  1. 信号长度不能超过6英寸但不可超过规则、总长度为10英寸是允许增加重定时器或转接驱动器(型号/器件型号)来解决此问题的。 TI 建议的任何解决方案?

  

  1. 由于我们有电缆连接、如何将6英寸板载数据损失传输到电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我没有检查,直到一天结束,我会看一下,并在星期一再次回应。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这项设计是否已经完成? 您是否担心潜在问题、或者您是否已经制作了电路板

    如您所说、长度很长。 我们有一个可用于 DP83848的 IBIS 模型。 运行仿真 有助于了解 风险。

    对于 Re 驱动程序的建议、我需要另一个部门来提供帮助。 如果我向他们重新分配了该帖子、您可以吗?

    此致、

    阿尔瓦罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们正在进行设计、不是进行真正的开发板。

    我们认为 TI 可以率先示范、但我能如何判断通过/失败或风险吗?

    对于转接驱动器、请帮助分配给正确的人员、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    DP83848J 产品页面 中,IBIS 模型可用于 测试信号完整性。

    您需要密切关注 VIH、VIL、VOH、VOL 和时序规格。 确保这些值与您计划在系统中使用的 MAC 的必需规格相匹配。

    我现在将把该线程重新分配给可以帮助您进行转接驱动的人。

    祝你好运!

    阿尔瓦罗