在本应用中、我们使用线缆通过两块电路板之间的 RMII 总线进行连接。

这是一个 RMII 布局布线、请帮助确认以下问题:
- 50MHz 外部振荡器同时输出到 DP83848JSQ 和 DPU、由于两者的长度不匹配、因此应根据时钟同步。 我们应该使它们的长度相等吗?
OSC - DP83848J:2"(电路板1)+ Lsync ???
OSC - DPU:2"(电路板1)+ 8"(电缆)+ 10"(电路板2)= 20"
如果我们应该进行同步、则可以对 Lsync 进行微调、精度为18英寸。 对吧?
- 从上一个问题开始、对于数据总线和时钟、是否有布线长度匹配的任何规则? 与2英寸?
- 信号长度不能超过6英寸但不可超过规则、总长度为10英寸是允许增加重定时器或转接驱动器(型号/器件型号)来解决此问题的。 TI 建议的任何解决方案?
- 由于我们有电缆连接、如何将6英寸板载数据损失传输到电缆?