This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:上拉电阻最小最大值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251901/tca8418-pull-up-resistor-min-max-value

器件型号:TCA8418

大家好、

我的客户想知道 DS 的 P5中标记的上拉电阻器的最小值、最大值、该值通常为105k Ω、有人可以就此提出建议吗?

他们提出这个问题是因为他们在断电期间发现通过上拉电阻的泄漏电流、并且上拉电阻器上的压降大约为5k Ω(除非有除了上拉电阻器以外的其他路由)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在前面的线程中已经回答了该问题 。 客户可能会看到上拉电阻+/- 20%的典型值(105k 欧姆)变化。  

    客户计算上拉值约为5Kohm 时发现的漏电似乎有点偏离。 我们是否可以提供更多关于客户如何得出此结论的信息? 测量了多大的漏电流?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的回复!

    由于 TCA8418的关断电压为1.6V、客户通过4.7k Ω 电阻将引脚18上拉至3.3V。

    对于其它引脚、引脚1-15被接至 SW 打开、引脚16、17被 通过12k Ω 电阻器上拉至电源(关闭)。

    引脚20 通过12k Ω 电阻上拉至电源(关闭)、引脚22-24接地。 接地和电源之间的电阻为175千欧。

    根据引脚18上的压降、电阻值看起来不正确、引脚18中是否有任何其他组件(例如寄生二极管)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户通过4.7k Ω 电阻器将引脚18上拉至3.3V,因为 TCA8418关闭引脚18的电压为1.6V。

    断电后、芯片 VCC 测得的电压是多少? 除了4.7k Ω 上拉电阻器至3.3V 之外、引脚18上是否有任何其他连接?  

    关闭 TCA8418电源不会在 GPIO 引脚18上生成1.6V 输出电压。 必须与该引脚进行额外连接才能产生此偏置。  

    根据引脚18的压降,电阻值似乎不正确,引脚18中是否有任何其他组件(例如寄生二极管)?

    数据表的绝对最大额定值中列出的输入电压范围显示 Vi (min)=-0.5V、这表示存在一些 ESD 二极管。 该二极管的泄漏应在数据表中列出的输入泄漏规格中加以考虑。

    是否可以更全面地了解具体显示在引脚18上进行连接的原理图?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的回复!

    此二极管的泄漏应计入数据表中列出的输入泄漏规格。

    我在数据表中没有找到输入泄漏规格、您是指第6页中标记为1uA 的 Vinput 吗?

    我将尝试获得原理图、但我认为除了上拉电阻器外、没有其他与引脚18的连接。 对于引脚18、我认为客户只是通过一个4.7k Ω 的电阻器将该引脚连接到另一个3.3V 电源。 当 TCA 关闭电源时、该引脚上的电压降至1.6V、这意味着该引脚中有一个值接近5k Ω 的内部下拉电阻器。 在这种情况下、Vcc 电压应为0V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在数据表中没有找到输入泄漏规格,您是说第6页的 Ininput 标记为1uA 吗?

    正确。 当 GPIO 引脚配置为高阻抗输入、电压输入= VCC 或 GND 时、其电流消耗为1uA。 这样可得知 GPIO 引脚可能导致的最大泄漏电流。  

    我将尝试获取一份原理图,但我认为除了上拉电阻器外,没有其他连接到引脚18的连接。 对于引脚18、我认为客户只是通过一个4.7k Ω 的电阻器将该引脚连接到另一个3.3V 电源。 当 TCA 关闭电源时、该引脚上的电压降至1.6V、这意味着该引脚中有一个值接近5k Ω 的内部下拉电阻器。 在这种情况下、Vcc 电压应为0V。

    我同意这种说法、电压应该接近于0V、因为内部上拉电阻很弱、不接近于5k Ω。  

    客户是否仅在 P5上看到此问题、或者在多个输入引脚上是否出现此问题?  

    客户是否尝试过另一个 TCA8418器件来查看 P5是否以同样的方式出现故障? 如果客户可以跟踪"A"和"B"器件之间的故障、则可能是器件发生故障、并且对引脚造成某种类型的永久性损坏。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    我仔细与客户核实、好像他做了 ABA 交换、但压降还是一样。

    在上述设置下、引脚18上的电压从3.3V 降至1.98V 或2V (通过4.7欧姆的上拉电阻器、不进行任何其他连接)。 该器件在整个测试过程中无电源。

    可以仔细检查器件的内部结构吗? (我认为、如果您可以对此进行快速测试、效果会更好。 应该 使用一个4.7k Ω 的电阻器和一个3.3V 电源来轻松复制结果)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我再次与客户确认,似乎他完成了 ABA 交换,但压降仍然不变。

    感谢您的更新。  

    在上述设置下、引脚18上的电压从3.3V 降至1.98V 或2V (通过4.7欧姆的上拉电阻器、不进行任何其他连接)。 该器件在整个测试过程中无电源。

    可以仔细检查器件的内部结构吗? (我认为、如果您可以对此进行快速测试、效果会更好。 应该 使用一个4.7k Ω 的电阻器和一个3.3V 电源来轻松复制结果)

    [/报价]

    我可以在实验室进行该测试。 请给我到星期三,以获得结果给你。 目前、该流程中还有其他几项客户测试。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    设计团队、以便为您提供答案。 我重复客户看到的情况、发现我的上拉电阻大约为1k Ω、而不是典型的105k Ω。  

    我们将尝试在下周星期三之前为您提供答案。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的更新。 请让我知道结果,一旦你有它!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正在获取有关设计的说明。 您能通过我的电子邮件 t-townsend@ti.com 给我留言吗? 因为这是公共论坛?  

    此致、

    泰勒