This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:适用于 TCA9517的多种使用

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260237/tca9517-q1-for-multiple-uses-of-tca9517

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好、团队成员:

 

请确认以下 TCA9517-Q1配置是否可用?

  

  

谢谢。

此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许此配置(B 到 A、A 到 A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我同意克莱门斯的观点。 这种类型的 B 到 A-A 配置是没有问题的。 您应该不会看到此实现有问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    TCA9517的 B 端的 ViLc 规格约为0.4V。 由于看起来您在通过电感和噪声的电缆进行通信、如果左侧的9517在 B 侧接收噪声、同时释放低电平、则可能会出现问题、如果噪声 在释放过程中降至0.4V 以下。 我通常建议将 TCA9517与电缆一起使用的客户尽可能让一侧朝向电缆末端、因为这一侧的裕度更大、Vil 为 VCCA 的30%。  

    如果可以、请翻转左侧 TCA9517。

    -鲍比