请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517-Q1 主题中讨论的其他器件: TCA9517
您好、团队成员:
请确认以下 TCA9517-Q1配置是否可用?
  
谢谢。
此致、
李灿森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
请确认以下 TCA9517-Q1配置是否可用?
  
谢谢。
此致、
李灿森
山姆:
TCA9517的 B 端的 ViLc 规格约为0.4V。 由于看起来您在通过电感和噪声的电缆进行通信、如果左侧的9517在 B 侧接收噪声、同时释放低电平、则可能会出现问题、如果噪声 在释放过程中降至0.4V 以下。 我通常建议将 TCA9517与电缆一起使用的客户尽可能让一侧朝向电缆末端、因为这一侧的裕度更大、Vil 为 VCCA 的30%。
如果可以、请翻转左侧 TCA9517。
-鲍比