This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:布局问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261049/tpd2s300-layout-question

器件型号:TPD2S300

您好、专家:

我们是否知道引脚尺寸的基板(无焊球)?

我的客户无法在3类 PCB 上进行焊盘(GND 引脚)上的过孔、因此他们计划减小布局布线的封装尺寸(0.23至0.22)。 是否有减少球的副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个差异不应该造成巨大的差异0.01偏离建议值应该是可以的。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们是否知道   TPD2S300的基板引脚尺寸?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相信这将从数据表中获取帮助: https://www.ti.com/lit/gpn/tpd2s300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我的客户尝试将焊盘图案从0.23更改为0.2、因为 GND 迹线太弱、他们希望将焊盘图案减少到0.2以增加 GND 迹线。 我们对此设计是否有任何疑虑? 谢谢你。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.3直径的焊球需要最小0.2、因此客户可以做到这一点、但会将其切割得非常接近。 IPC 规范中的有用图表: