This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100M 介质转换器、2层或以上无流量

Guru**** 2966510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248541/dp83869hm-100m-media-converter-no-traffic-on-or-above-layer-2-ethernet

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

DP83869HM:100M 介质转换器、2层或以上无流量

 

尊敬的先生:

我们将 DP83869HM 用作100M 介质转换器、采用以下拓扑:

 PC_A <--铜缆--> DP83869电路板#1<-->传输介质,例如: 光纤<--> DP83869板#2<--铜缆--> PC_B

我们成功实现了自动协商和稳定链路建立。 所有寄存器都显示发送和接收的基本页面/代码字、没有问题。

基于上述拓扑、我们成功实现了第1层以太网通信。

但是、属于第2层以太网(及以上)的两台 PC 之间的任何通信类型都不会通过。

PC_A 和 PC_B 恰好位于同一子网上、每台 PC 都发送 ARP 请求、但没有响应。 Ping 测试返回"destination host unreached"(目的地主机无法访问),表示没有到达目的地的路由。

为了排除任何 PC 设置问题、当直接连接 PC A 和 B 时、每台计算机都会应答 ARP 请求、并完成 Ping 测试。 这意味着问题不在 PC_A 或 PC_B 内部、而是出在 DP 电路板上。

我们甚至尝试增加每台 PC 上每个 NIC 的数据包间隙、并关闭节能以太网。 同样、链路已建立且稳定;但在第2层以太网及更高的层上仍然没有流量。

我们在没有运气的情况下尝试了一切。

然后,我们决定对某些寄存器进行更深入的研究,希望找到一些不寻常的东西来使用它作为一个线索。 大多数寄存器读数看起来正常、除了:

  1. 寄存器13h (位[2])显示了一个上溢/下溢标志。 数据表指出、CDDS 文档#475中解释了此错误、我们找不到此错误。 数据表还指出、在出现错误的情况下、建议不要打开 DS、我们不知道 DS 代表什么。
  2. 我们还注意到、寄存器4F 不显示同步、但我们认为该寄存器对于100M 媒体转换器模式可能不是问题。
  • 寄存器10h 位[11]的值是1、而不是0。

 

我们不确定、但我们认为问题在 Tx 或 Rx FIFO 的铜侧大小范围内、但不知道怎么办。

我们寻求您的帮助。

以下是所选寄存器的稳定读数、供您查看:

0x0

3100

0x1

796d

0x2

2000年

0x3

A0F1

0x4

0181

0x5

CDE1

0x6

006D

0x7

2001年

0x8

4006

0x9

0000

0xA

0800

0xD

401F

0xE

0000

0xF

F000

0x10

5848

0x11

前7F02下一个6F02

0x12

0000

0x13

前1C44下一个0004

0x14

29C7

0X15

0000

0x16

0000

0x17

0040

0X18

6150

0x19

4004

0x1A

0002

0x1E

0012

0x1F

0000

0XC00

2100

0XC01

614D

0XC02

2000年

0XC03

A0F1

0XC04

0020

0XC05

0000

0XC06

0000

0XC07

2001年

0XC08

0000

0X6E

0A0C

0x1DF

0045

0x01EC

1个 FFD

0x4F

0200

0x2D

0000

0xC10

3148

0x0032

0050

0x006F

0000

0x0C19

第一个 0010下一个0000

0x0C18

01 FF

0x002E

0221

期待您的协助、

此致、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您是使用我们的 EVM 还是您自己的自定义板?

    您正在使用哪些 SFP 模块? 100 Mbps 或1 gps 的光纤连接?

    您能否用开关替换其中一个869s、而不是连接两个869、以查看问题是否仍然存在?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

     

    是的、我们使用的是我们自己的电路板、而不是 EVM。  

    不存在 SPF、我们在 SOP/SIP 和 SIN/SON 之间使用非光纤介质(例如同轴电缆或双绞线)的 LVDS 信号。  

    SD 连接至接地、否则 DP 芯片将无法正常工作。  

    传输介质很好、自动协商成功发生、周期性快速链路脉冲得到正确交换。  

    无法使用一条支腿尝试该系统。  请问您有其他建议吗?

    从我们花费在 DP 芯片上的很长一段时间 Rx 来看、问题很可能出在 RJ45侧的 Tx/RJ45缓冲器内。  

    第1层流量与以上层之间的唯一区别(就介质转换器而言)是传输的数据块的大小。  

    在第1层、自动协商和周期性 FLP 很短、并具有更大的间隙。  

    在第2层及以上、数据越大、间隙越窄。  

     

    您想让我们尝试任何其他方法?

    还有。 您是否注意到所提供的寄存器数据有任何异常情况?

    CDDS #475是否与介质转换器模式有关?

     

    此致  

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    引脚24 SD 为低电平有效、这可能是您在无法发送数据的情况下看到链路建立的原因。

    作为另一项基本检查、自动协商将在铜侧发生、而不是在光纤侧发生。 因此、我们需要确保铜侧的速度与光纤侧的固定速度相同(100 Mbps)。 我检查了您的寄存器、看起来确实设置为100Mbps、但仔细检查并没有什么坏处。

    以不同的环回模式运行 PHY 有助于确定问题所在。 数据表的第9.3.4节"回送模式"中的表9-1显示了在介质转换器模式下哪些回送有效。

    您在注册13中找到的 CDDS #475注释是我们方面的一个巨大排版。 请忽略它。  

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您的答复、
    我们检查了 PC_A 和 PC_B:这两个示例都以100Mbps 全双工模式显示链路。 但同时两台 PC 在 IPv4级别上显示没有连接(这是主要问题)。


    以下是一些问题、非常感谢您提供宝贵意见。


    1-对于100M 介质转换器模式、寄存器4h=0181和5h=CDE1的值是否可以?


    2-寄存器 Ah 显示本地和远程接收器不正常。 对于100M 介质转换器模式、这是否合适?


    3-寄存器13h 位#2:在100M 介质转换器模式下,此位是否可以设置为"1"?


    4-寄存器4Fh 显示0200:对于100M 介质转换器模式、这是否可以?


    5 -关于环回建议、我忘了说我们使用了示波器来探测 SOP/SON 输出和 SIP/SIN 输入。 虽然使用标准示波器很难实时捕获真实数据、但示波器会显示重复01的8ns (125MHz)方波。 从 SOP/SON 输出中删除。 我们看到一个干净的(调节后)接收到的相同发送的重复01信号、以大约600mV 的电压进入 SIP/SIN。 仅当连接端到端系统时(如上一篇文章中所述)、才会开始重复模式。 问题是:这个序列是什么、它告诉我们什么。 请详细说明。


    6-之前在测试过程中、我们将系统设置为介质转换器100M 强制模式、当时由于前面的故障链路不稳定、 但是、在链路建立的那段时间内、我们尝试了许多 Ping 操作、其中一两次成功、我们得到了返回的响应、但这一次从未发生过。 有趣的是、在这几次中、我们得到了 ping 响应、结果显示出巨大的往返延迟。 我们不知道原因。 您是否可以从此处第6点的信息中得出任何结论?


    您的指导和对上述6个问题的回答肯定会帮助我们缩小下一步的搜索范围。


    等待您的友好响应、
    此致、
    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    1-4没问题、请尝试使用环回模式来隔离问题。  

    对于第6点,如果您可以重新创建良好的 ping,是否可以使用数据包生成器(在 PC 中)发送数据,以便将流量从 PC1发送到 PC2?

    此致、

    阿尔瓦罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

     

    很抱歉耽误你的时间。  

    简言之、寄存器18h 为6150。 这意味着 LED2源是 Tx/LED2 Rx 活动(与 数据表中关于铜线到100baseFX 的表9-10保持一致)。  

    然而、根据寄存器18h、LED1源自1000BT、这与表9-10相矛盾。  

     

    1-这对于100M 介质转换器模式是否可以?

     

    我们看到 LED2保持恒定、这符合预期、但 LED1随机闪烁。 问题是谁在为我们提供有关 LED1源的正确信息?:表9-10或寄存器18h 值?

     

    3-在100M 介质转换器模式下:如果您在数字 环回(即在信号处理部分附近或内部)中发现问题、这意味着什么?

     

    感谢您、

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我想知道您去了哪里!  

    表9-10会告诉您基于捆绑的状态。 在我看来、您好像处于 RGMII 到100Base-FX 模式中、OPMode 010、

    其中指出:

    • LED_0设置为链路
    • LED_1和 LED_2到 RX_Activity   

    这些功能可以始终以不同的方式进行编程。

    至于你信任谁,我会相信任何注册18h 告诉你的。

    此外、我认为我没有问过您这个问题、但您是否尝试过运行媒体转换的配置脚本?

    我认为您需要的是  9.4.8.3 RGMII 转100Base-FX 模式

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴再次收到您的来信、

     

    100M 介质转换器的寄存器配置根据数据表完成(包括初始化寄存器18h=000E)。  

     

    但是、在运行期间、寄存器18h 跳到6150。  

     

    所有 OpMode、ANEGSEL 和其他搭接均根据数据表完成、如下所示:

     

    运算模式2:1

    运算模式1:悬空  

    开放模式0:1

     

    ANEGSEL DIS:悬空  

    ANEGSEL 0:1

    ANEGSEL 1:1

     

    镜像模式:0 (下拉)

    链路中断直通:1

     

    所有相关寄存器均正常、表示100M 介质转换器全双工。  

     

    PC 1和2上的网络适配器显示100M 全双工。  

     

    PC 到 PC ping (无介质转换器)工作正常。  

     

    这一难题是在介质转换器的两个板上:

     

    寄存器6Eh = 0A0C  

     

    与此同时、

     

    寄存器18h = 6150  

     

     

    请帮助、

     

    祝你一切顺利。

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    "OpMode"设置会将您设置为 100Base-T 转100Base-FX、这很好。

    ANEGSEL 设置会将函数置于不适用的状态、请查看 SNLS614B 数据表中的第9.5.1.4节。  

    我认为您应该使用强制100M、全双工、MDI 模式、

    ANEGSEL DIS:悬空| ANEGSEL 0:1 | ANEGSEL 1:1

    这很重要、因为正如之前的回复中提到的、自动协商仅在铜侧发生、而不是在光纤侧发生。 我们希望禁用自动协商并将速度强制为100M。 (寄存器6Eh = 0A0C 告诉我您自动协商已启用、我们需要将其禁用)。

    请尝试在我最近的回复(并粘贴到下面)中提及的寄存器写入操作。

     

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    1.我们将按照9.5.1.8的表9-15进行操作。 我们之前尝试过9.5.1.4 版本,但使用9.5.1.4版本时不起作用,与9.5.1.8版本不符。

    2.  正如之前回复中提到的、我们已经做了这个 ANEGSEL 组合。  

    3. 我们已经遵循了100M 媒体转换器寄存器排序。 为什么要将 RGMII 更改为100FX?

     我认为、从 LED 中、我们观察并与数据表相关:

    光纤链路显示1G 稳定亮起(LED1),闪烁的 Rx 显示 Tx/LED2活动。

    根据表9-10,我们所选的选项模式组合101显示在大多数寄存器上 ,但寄存器18h 值表明选项模式组合为100。

    看起来大多数寄存器显示、OpMode 0引脚(具体而言)充当上拉引脚、而在检查寄存器18h 时充当悬空   

    根据您的经验和先前的帖子、您会发现:

    什么原因可能导致光纤链路 stact as 1G link,而束带和寄存器设置则指示100米光纤 ?

    4. 还有 Alvaro,我们尝试强制两台 PC 为100M 全双工无自动协商。  

    结果相同。 LED1稳定亮起、LED2闪烁、寄存器18h 显示6150、而寄存器6E 显示0A0C

     

    此致

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    LED_1 1G 链路建立起作用。 您能否分享您的原理图?

    此外、您是否设置了两个869s 的寄存器和自举?

    引脚22是否已按照此表进行绑定?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro,

     

    两个869均根据数据表进行设置。  

    据我们所知、自举也符合产品说明书。  

     

    附件是869原理图、供您回顾。 请查看它。 我们希望排除任何布局问题。  

     

    请在查看随附原理图时尽可能全面。  

     

    再强调一下这个问题:在两个869电路板中的任何一个板内、除了给定的869芯片内的物理层之外、铜缆模块和 FX 模块之间没有通信。  

     

    此致、

    桑迪普  

    e2e.ti.com/.../1832.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    原理图检查清单通常需要整个工作周(最迟应在8月14日之前完成)。

    但是打开原理图后、我立即注意到了这一点:

    1.  电阻值不是表9-6和9-7中建议的搭接电阻值
    2. JTAG_TDO ( OPMODE[0])是否被拉至高电平? 与其相连的两个电阻器都是 DNP、再说一次、这些值是不正确的。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Alvaro、

     

    0-请继续您的审核流程。 解决任何布局问题是朝着解决方案迈出的重要一步。  在8月14日等待您的反馈。  

     

     

    1- R175 R176 R225不存在。 相反、使用 R252 (页面右侧)(与 R248一起用于 OpMode 配置101)。 SD 引脚通过 R842接地、否则就不会出现链路(TI 在其他较早的帖子中建议)。 需要 R174、因为在三电源用于869的情况下(根据数据表)需要上拉 JTAG CLK、而 R174的值则根据数据表(如果不是、请告知我们)。 最后、如果使用测试模式并且对系统没有影响(保持 R173或使其成为 DNP 并不重要、如我们所说)、则 R173可用作测试模式时钟。  

     

     

    2-通过原理图页面右侧的 R252 R248进行运行模式 Strap 配置。  

     

    此致  

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您的澄清。 我将在完成原理图审阅后回复您。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我已经审阅了您的原理图(看起来不错)、并且还回顾了我们的对话。 我之前发过一些误导性的回复  

    已正确选择 OPMODE 和 ANEGSEL 签带。 (之前我指的是错误的表格)

    我在实验室进行了一些测试、看起来寄存器18h 存在错误。 无论869处于哪种模式、该值都保持为6150。 请忽略此寄存器。

    更重要的是寄存器1DFh、它应该以"5"结束、您的例子就是如此。

    SOP/SIP 和 SIN/SON 之间的 LVDS 信号(非光纤介质)(例如同轴电缆或双绞线)

    在您的设置中、  

    PC_A <--Copper--> 869 <--Fiber -->[probe] 869 <--Copper--> PC_B

    您是否能够在光纤电缆的接收端探测电路板、以了解信号通过哪种类型的信号?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论和耐心 Alvaro

     

    这可能会成为一个冗长的线程、但希望它能在将来对许多其他869用户有用。  

     

    参考您的最新文本、至少大多数硬件部件(到目前为止)是行不通的。  

     

    下面是 SOP/SON 和接收端相应的 SIP/SIN 的系统探测。 两种情况:当链路已建立但没有 ping 命令时(每台 PC 仅尝试 ARP 请求另一台 PC)。  另一种情况是相同的探测、但执行连续的 ping 尝试(ping -t)。  

     

    随附的是图像。  

    我们仍然看到连续的0101。 连接 FX 链路时、8纳秒脉冲。  

     

    Alvaro、出于某种原因、我们认为、在每个板的869内部、100BaseTX 模块和 FX 模块隔离工作正常、但它们无法正常看到对方、因为我们做了一些事情但不知道什么。  

     

    因此:

     

    1-在每个869模块中,是否存在100BaseTX 模块和 FX 模块看不到的"电气"情况? 我的意思是100BaseTX 模块与 FX 模块未电气连接的情况? 两个模块是否在内部共享公共信号接地?

     

    2-根据原理图和数据表、RJ45接地(即机箱)和869接地(电路原理图中的 PHY_GND)由 R1和 C3隔离。 如果它们未被隔离、会发生什么情况?

     

    好像100BaseTX 正在正确地从 PC 接收数据、并将接收到的数据转发到869中的错误路径或隔离式负载。

     

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论和耐心 Alvaro

     

    这可能会成为一个冗长的线程、但希望它能在将来对许多其他869用户有用。  

     

    参考您的最新文本、至少大多数硬件部件(到目前为止)是行不通的。  

     

    下面是 SOP/SON 和接收端相应的 SIP/SIN 的系统探测。 两种情况:当链路已建立但没有 ping 命令时(每台 PC 仅尝试 ARP 请求另一台 PC)。  另一种情况是相同的探测、但执行连续的 ping 尝试(ping -t)。  

     

    随附的是图像。  

    我们仍然看到连续的0101。 连接 FX 链路时、8纳秒脉冲。  

     

    Alvaro、出于某种原因、我们认为、在每个板的869内部、100BaseTX 模块和 FX 模块隔离工作正常、但它们无法正常看到对方、因为我们做了一些事情但不知道什么。  

     

    因此:

     

    1-在每个869模块中,是否存在100BaseTX 模块和 FX 模块看不到的"电气"情况? 我的意思是100BaseTX 模块与 FX 模块未电气连接的情况? 两个模块是否在内部共享公共信号接地?

     

    2-根据原理图和数据表、RJ45接地(即机箱)和869接地(电路原理图中的 PHY_GND)由 R1和 C3隔离。 如果它们未被隔离、会发生什么情况?

     

    好像100BaseTX 正在正确地从 PC 接收数据、并将接收到的数据转发到869中的错误路径或隔离式负载。

     

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我认为这些波形看起来不错。 您能否使用差分探头来测量这些信号? 或者从另一个波形中减去一个波形。

    在实验练习中、我通过以太网电缆将数据包生成器连接到我们的869 EVM 板、该板已在100M 媒体转换器模式下设置、并使用 SOP/SIN 线路上的差分探头获取 随附的波形。

    对于您提出的问题、请允许我再花一天时间咨询我的团队。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您是否能够获得示波器屏幕截图?  

    我有一些响应以及更多的调试思路。

    在每个869中,是否存在100BaseTX 模块和 FX 模块不能看到的"电气"情况?

    • 否

    两个模块是否在内部共享公共信号接地?

    •  是  

    根据原理图和数据表、RJ45接地(即机箱)和869接地(电路原理图中的 PHY_GND)由 R1和 C3隔离。 如果它们未被隔离、会发生什么情况?

    • 我们建议这样做、以获得更好的 EMC 性能、

    为了进行进一步调试、您能否将电路板拉近、并通过具有长度匹配线的交流耦合电容(0.1uF)连接每个869? 即用电容器替换"光纤"电缆。

    我们想消除对所用同轴电缆的怀疑。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

     

    我们现在没有差分示波器了。 但我们之前进行了差分探测、得到的差分信号与您之前的响应中所示的相似。  

     

    我们一定会执行您推荐的直接 SOP SIP SON SIN 直接测试。 但在此之前、请注意:您的最新回答有助于集中处理我们以前未分析过的情况:

     

    根据869数据表、RJ45芯片应具有两个独立的接地引脚。 一个接地引脚连接到初级线圈的中心抽头(面对线路)、另一个接地引脚连接到次级线圈的中心抽头(面对869)。  

    根据产品说明书、接地线应连接到机箱、而接地线869应连接到869使用的接地(在本例中为 GND_PHY)。  

     

    但是、我们发现原理图中使用的749 RJ45芯片已在内部将两个接地端连接在一起。 从而只能选择在两侧使用一个接地端。 在本例中、根据原理图、我们的749个与两侧的 GND_chasset 相连。  

    这意外地使 GND_Chassis 延伸其对 DP 芯片的影响、使得内部100BaseTX 模块使用 GND_CHALL、内部 FX 模块使用 GND_PHY。  

    这不符合您最新回复中所述的100BaseTX 和 FX 模块应具有公共接地的要求。  

     

    从上面看、如果您认为我们目前原理图中的749 RJ45设置严重违反了 TI 的建议并"有可能"成为问题、请告知我、因为更改 RJ45芯片及其引脚布局将需要我们的时间。  

     

    我们确定了一款新的 RJ45芯片 HFJ11-1G41E-L12RL、我们认为它符合 TI 的建议。 请核实。  

     

    如果你的反应建议改变芯片,那么你可以认为这是线程的终点。  

     

    谢谢!

    桑迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    HFJ11-1G41E-L12RL 符合我们的规格。 此常见问题解答有助于解释规范 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161575/faq-dp83867e-how-do-i-choose-magnetics-for-my-industrial-phy?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A462093

    我刚才遇到了一个更重要的问题。 您在前面提到不使用任何 SFP 模块、在 SGMII/SI-SO 线路上是否有任何直流阻断电容器? 通常、它们包含在 SFP 模块中。

    您的原理图没有显示 SGMII 信号的连接位置、您能与我们分享信号的导联位置吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

     

    是的、我们在 SOP SIP SON SIN 之间使用电容器。  

     

    我们将在安装替代 RJ45模块后尝试该电路板。  如果问题 在将来仍然存在、我们将打开一个参考此主题的新主题。  

     

    在此期间、非常感谢您。 您可以将此主题视为已关闭。  

     

    此致  

    桑迪普