请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 你好。
我在1000M 介质转换器模式下使用 DP83869HM。 实际上、通信和数据传输没有问题、但是
我想知道2号 LED 是否不闪烁。
检测到 SD 信号、连接链路以及发送和接收数据时、LED 的操作如下。
LED_0:稳定亮起
LED_1:稳定亮起
LED_2:稳定亮起
我知道大多数以太网 IC 通过闪存来指示 TX/RX 活动。
LED_2的行为是闪烁还是稳定亮起?
此外
能否检查一下我的 LED 频带设置是否有问题?
此致。