This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:启用1000M 介质转换器 TX/RX 活动时 LED 的行为如何?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262192/dp83869hm-how-do-the-leds-behave-when-1000m-media-converter-tx-rx-activity-is-enabled

器件型号:DP83869HM

你好。

我在1000M 介质转换器模式下使用 DP83869HM。 实际上、通信和数据传输没有问题、但是

我想知道2号 LED 是否不闪烁。

检测到 SD 信号、连接链路以及发送和接收数据时、LED 的操作如下。

LED_0:稳定亮起
LED_1:稳定亮起
LED_2:稳定亮起

我知道大多数以太网 IC 通过闪存来指示 TX/RX 活动。

LED_2的行为是闪烁还是稳定亮起?

此外
能否检查一下我的 LED 频带设置是否有问题?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daechan:

    您的配置正确。  

    您可以检查寄存器19并更改 LED_2极性、看看这是否有帮助?

    此致、

    阿尔瓦罗