This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:交流耦合电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262153/sn75lvpe4410-ac-coupling-capacitors

器件型号:SN75LVPE4410

我们希望为通过背板在两个卡模块之间传输的 PCIe 信号添加转接驱动器。 在随附 PDF 方框图的上半部分、我们可以在不使用转接驱动器的情况下连接卡之间的 PCIe 通道、而除了在左侧卡上已安装的电容外、也不会在要小得多的原型上出现任何重大问题(到目前为止)。

采用 SN75LVPE4410进行转接驱动时、对于交流耦合电容器的放置位置、有何建议? 目前、我将它们仅放在转接驱动器的"右侧"(即、在 TX/RX 端连接到右侧卡、PDF 底部以红色标记)、 但我不确定这是否正确、因为 SN75LVPE4410规定了它们应放置在靠近 RX 引脚的位置。 是否只应将 TX 引脚上的交流电容指定为距离引脚大于1英寸、而 RX 引脚应尽可能靠近?

此外、开关规定要在每条 TX 和 RX 线路上放置100nF 电容器、而 SN75LVPE4410建议使用220nF 电容器。 电容不匹配是否存在问题?  

 e2e.ti.com/.../pcie-redriver.pdf

感谢您的帮助。

吉利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gillian:

    最好将交流耦合电容靠近接收器或连接器。 这是因为将这些电容靠近 TX 会降低或导致 TX 侧发生反射。

    220nF Cap 值是首选值。 这样可实现更多的信号直流分量。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的回复! 为了说明这一点、我应该 在 背板上转接驱动器的"左侧"和"右侧"添加额外的200nF 电容器? 如果我在左侧添加它们、 左侧是否应该担心总串联电容减少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gillian:

    在 PCIe 应用中、电容仅放置在 TX 侧、而不在 RX 上。 此外、在布局中、应将其放置在靠近接收器而不是发送器的位置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    由于我们无法更改左卡或右卡、因为它们已经设计好、建议采取以下措施:

    1.对于从左到右的转接驱动器:

    a)在转接驱动器的 TX 侧、尽可能靠近背板连接器、为右侧卡的接收器添加220nF 电容器、因为它没有电容?

    b)在转接驱动器的 RX 侧添加220nF 电容器? 除了线路上已有的100nF 电容外、这将是串联电容、因此线路上总等效电容的减少会是个问题吗?

    2.对于从右向左的转接驱动器:(这些似乎很简单,除非我误解了一切)

    a)转接驱动器的 TX 侧正常、没有任何附加

    b)在转接驱动器的 RX 侧尽可能靠近转接驱动器引脚添加220nF 电容器

    我想我可能会感到困惑、因为接收器的 TX 是开关/FPGA 的 RX、反之亦然、因此将电容器放置在 TX 侧、但远离后会靠近 RX 引脚。 您能否画出建议放置电容器的位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gillian:

    1A)。 您的理解是正确的。

    1b)。 添加额外的电容器将降低总电容、因此不建议这样做。  

    2)。 对于 PCIe 切换到转接驱动器、您的电容是正确的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,非常感谢所有的帮助!