Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410
我们希望为通过背板在两个卡模块之间传输的 PCIe 信号添加转接驱动器。 在随附 PDF 方框图的上半部分、我们可以在不使用转接驱动器的情况下连接卡之间的 PCIe 通道、而除了在左侧卡上已安装的电容外、也不会在要小得多的原型上出现任何重大问题(到目前为止)。
采用 SN75LVPE4410进行转接驱动时、对于交流耦合电容器的放置位置、有何建议? 目前、我将它们仅放在转接驱动器的"右侧"(即、在 TX/RX 端连接到右侧卡、PDF 底部以红色标记)、 但我不确定这是否正确、因为 SN75LVPE4410规定了它们应放置在靠近 RX 引脚的位置。 是否只应将 TX 引脚上的交流电容指定为距离引脚大于1英寸、而 RX 引脚应尽可能靠近?
此外、开关规定要在每条 TX 和 RX 线路上放置100nF 电容器、而 SN75LVPE4410建议使用220nF 电容器。 电容不匹配是否存在问题?
e2e.ti.com/.../pcie-redriver.pdf
感谢您的帮助。
吉利安