Other Parts Discussed in Thread: TVS3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVS3300 问题: A 器件(5瓦) 有一个稳压器、它的 40V 的绝对最大值。
可能的解决方案: 使用平缓钳位 TVS 二极管 TVS3300将电流分流到地。

电源:PLIU
标称电压= 30V
过压 当 PLIU 导致负载超时条件时可产生= 50V 持续1mSec。
讨论: 哪种瞬态电压抑制二极管最适合我们的应用并可满足计划需求?
平缓钳位 TVS 二极管 TVS3300似乎是一种可行的解决方案、并且随时可用。
TVS3300参数:
- VRWM 在33V 电压下看起来正常(低于33V 对受保护电路没有明显影响)。
- VBR 处于36.2V (反向击穿电压开始主动传导电流以钳制瞬态事件)。
- VCLAMP 在38V (完全在我们的应用电压限制范围内)。