This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:50V 瞬态电压抑制二极管持续1mSec

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263177/tvs3300-transient-voltage-suppression-diode-for-50v-for-1msec

器件型号:TVS3300

问题:  A 器件(5瓦) 有一个稳压器、它的 40V 的绝对最大值。   

 

可能的解决方案:  使用平缓钳位 TVS 二极管 TVS3300将电流分流到地。

  

电源:PLIU

标称电压= 30V

过压 当 PLIU 导致负载超时条件时可产生= 50V 持续1mSec。

 

讨论: 哪种瞬态电压抑制二极管最适合我们的应用并可满足计划需求?

平缓钳位 TVS 二极管 TVS3300似乎是一种可行的解决方案、并且随时可用。

TVS3300参数:

  • VRWM 在33V 电压下看起来正常(低于33V 对受保护电路没有明显影响)。
  • VBR 处于36.2V (反向击穿电压开始主动传导电流以钳制瞬态事件)。
  • VCLAMP 在38V (完全在我们的应用电压限制范围内)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalem:

    TVS3300有可能保护稳压器免受这种 情况的影响、您知道负载下流情况的峰值电流是多少吗? 如果需要了解有关负载棚波形的更多详细信息、我可以尝试在实验中重新创建。  

    此致、

    塞巴斯蒂安