This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:最大 I2C 连接数

Guru**** 2126820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264899/ds90ub926q-q1-maximum-number-of-i2c-connections

器件型号:DS90UB926Q-Q1

大家好、

我想将解串器板用作 I2C 主器件、以控制串行器板上的器件。
可以控制多少个器件?
理论上是否可以连接多达112个 I2C 标准节点?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    Unknown 说:
    可以控制多少台设备?

    926最多可以控制八个外设器件。

    [quote userid="497502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264899/ds90ub926q-q1-maximum-number-of-i2c-connections 是否可以在理论上连接多达112个 I2C 标准节点?

    从理论上讲、是的。 但在实践中、节点连接的数量受到总线电容400 pF 的限制。 您能否为我提供有关您的设计和您希望实现的目标的更多详细信息?

    此致!

    尼古拉斯