This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935-Q1

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263365/ds90ub935-q1-ds90ub935-q1

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1

请问一下有相关DS90UB935 Ω- Q1和DS90UB934 Ω- Q1的默认serdes吗,目前链路不同,存在许多问题 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyang、

    您能否说明934和935之间出现了什么问题?

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    目前可以读取934和935之间的 i2c 地址、但最终图形出现问题、只显示几行。 是否有934,935,960和395的默认串行器/解串器配置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60 6d 7F;同轴电缆模式,raw10模式
    60 07 FF;禁用 WDT
    60 4c 01 ;RX0
    60 58;启用 i2c 直通
    60 5B 30;ser_id
    60 5C 30;SER_ALIAS_ID
    60 5D 6C;传感器 ID
    60 65 6C;传感器别名

    ;60 1A 8A 帧同步高电平时间位7:0
    ;60 19 00帧同步高电平时间位15:8
    ;60 1B 04帧同步低电平时间位15:8
    ;60 1C E1帧同步低电平时间位7:0
    ;60 18 01帧同步生成使能

    //30 03 4D SER MODE SEL
    30 04 05;bc_mode_select
    30 10 14 ; DVP_CFG
    30 11 04;DVP_DT
    ;30 52 7F

    ;sensor输出YUV ć_8
    ;带宽,1920X384X50X8X2X1.25
    ; 935硬件晶体配置为50Mhz

    有助于评估 CSI-2的输出、带宽为1920X384X50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyang、

    60 07 FF;禁用 WDT

    我们不建议在 DES 寄存器0x07中禁用看门狗计时器。  

    sensor输出YUV _8

    数据类型是否为 YUV422 8位模式? 如果是这样、您将需要配置解串器是处理寄存器0x7C PORT_CONFIG2位[7:6]中的高8位还是低8位。 我还需要确认数据类型以帮助计算进入串行器的 CSI-2带宽。  

    30 10 14 ;DVP_CFG

    再次检查帧有效极性和线有效极性是否设置正确以与成像仪对齐。  

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    934中未找到0X7C

    当前的输出格式是 YUV422 8位、您能告诉我如何修改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyang、

    我错误地读取了解串器名称、这意味着934没有寄存器0x7C。 您 可以忽略此注释。

     在与934的向后兼容模式下使用935时、则该935只能发送10位格式的 YUV 数据格式。 有关在向后兼容模式下运行的 DS90UB935/DS90UB953的更多信息、请参阅此应用手册。 以下屏幕截图来自应用手册、其中介绍了支持的 YUV 数据类型。 不支持 YUV 8位格式。  

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy

    我们当前的方案是使用935+934来传输 YUV422 8位。 请问是否有支持? 如果不是、使用 YUV422 10位是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyang、

    如上所述、不支持8位格式。 但是、您可以使用 YUV422 10位格式。  

    此致、

    信迪