主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1、
请问一下有相关DS90UB935 Ω- Q1和DS90UB934 Ω- Q1的默认serdes吗,目前链路不同,存在许多问题 Ω
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下有相关DS90UB935 Ω- Q1和DS90UB934 Ω- Q1的默认serdes吗,目前链路不同,存在许多问题 Ω
60 6d 7F;同轴电缆模式,raw10模式
60 07 FF;禁用 WDT
60 4c 01 ;RX0
60 58;启用 i2c 直通
60 5B 30;ser_id
60 5C 30;SER_ALIAS_ID
60 5D 6C;传感器 ID
60 65 6C;传感器别名
;60 1A 8A 帧同步高电平时间位7:0
;60 19 00帧同步高电平时间位15:8
;60 1B 04帧同步低电平时间位15:8
;60 1C E1帧同步低电平时间位7:0
;60 18 01帧同步生成使能
//30 03 4D SER MODE SEL
30 04 05;bc_mode_select
30 10 14 ; DVP_CFG
30 11 04;DVP_DT
;30 52 7F
;sensor输出YUV ć_8
;带宽,1920X384X50X8X2X1.25
; 935硬件晶体配置为50Mhz
有助于评估 CSI-2的输出、带宽为1920X384X50
您好、Xiuyang、
60 07 FF;禁用 WDT
我们不建议在 DES 寄存器0x07中禁用看门狗计时器。
sensor输出YUV _8
数据类型是否为 YUV422 8位模式? 如果是这样、您将需要配置解串器是处理寄存器0x7C PORT_CONFIG2位[7:6]中的高8位还是低8位。 我还需要确认数据类型以帮助计算进入串行器的 CSI-2带宽。
30 10 14 ;DVP_CFG
再次检查帧有效极性和线有效极性是否设置正确以与成像仪对齐。
此致、
信迪