This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:接口论坛

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263675/tcan1044v-q1-interface-forum

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044AV-Q1、TCAN1044V

嗨、大家好

我使用 TCAN1044V-Q1制作原理图。

您能否推荐哪个旁路电容器是最好的?

我将对 VCC 和 VIO 使用0.1[uF]的去耦电容器、但我不确定旁路电容器的值。

从 Manrae 出发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manrae,

    首先、我建议使用 TCAN1044AV-Q1而不是非 A 版本。 A 版本在 CAN 总线上更新了 ESD 结构、有助于通过汽车 EMC 标准。  

    对于旁路电容器 C4和 C5、我们通常建议使用10pF - 100pF。 CAN 总线上的节点越少、该值就越高。 如果您不确定节点的数量和数据速率、我会推荐50pF。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的详细反馈。 BTW、C1/C2和 C6/C7类似于去耦电容器。 根据数据表、一个去耦电容、通常为100nF。 如果是、  C1+C2的总和应为100nF、对吗?  祝您度过美好的一天! 此致! 曼赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manrae:

    我们建议在 IC 引脚附近放置一个100nF 旁路电容器。 还建议电路板有一些大容量电容(4.7uF 左右)来滤除电源轨的较低频率。 该大容量电容器可以放置在离 IC 更远的位置、并在多个器件之间共享。 由于主要关注的是 IC 附近的其他电路、图中并未准确显示此图形。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您的注释对于使用 TCAN1044必须非常谨慎。 祝您度过美好的一天! BR Manrae.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、BTW、查看您推荐而不是 TCAN1044V 的 TCAN1044AV 数据表时、我发现按如下所示使用了扼流圈。

    抱歉、您能推荐一个扼流圈、以便我通过 Digikey 找到它吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manrae,

    共模扼流圈对于 CAN 收发器的完整功能并不是必需的、它们只有助于消除总线上可能发生的高频噪声。 我们通常建议在所有应用中使用它们、但 CAN 收发器不需要它们即可正常工作。

    ACT 系列中的 TDK 共模扼流圈是一个很好的选择,尽管我知道他们最近更新了该系列。 典型的扼流圈值为51uH 或110uH、我见过几个客户使用 Cyntec 的 VFB4532-510或 Cyntec 的其他产品。 Coilcraft 的  DLW21SN670HQ2L 是我见过的客户在 Coilcraft 使用的另一款器件、也是此系列中的其他器件。

    共模扼流圈将取决于具体的系统、但我推荐的是我经常看到的模式。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、您的讲座对我很有帮助、谢谢您、我可以完成我的原理图。  祝您度过美好的一天! Br Fermi Lim