This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412是否可以级联,是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联 μ A

Guru**** 2510245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412, TMUXHS4412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262916/tmuxhs4412-tmuxhs4412-ds160pr421-ds160pr412

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: DS160PR421、DS160PR412

1 μ,TMUXHS4412是否可以级联,是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联 μ A

2,TMUXHS4412手册ZHCSN19文档中描述的使用场景,slot一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过TMUXHS4412,对于X16的卡的pcie稳定性有没有影响?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是、但确保通道损耗应符合 PCIe 通道损耗规范。

    2:它不应影响性能、每个 PCIe 插槽都是独立的。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解有点歧义,麻烦在帮忙看下,谢谢

    1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A

    2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A

    3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强:

      您的应用是 PCIe 第3代还是第4代?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道0和1会经历与通道2和3不同的损耗。 这可以正常工作、但可能在很大程度上取决于插入 M.2的 CPU 和 SSD (基于不同 CPU 和 SSD 的互操作性)。 只要这是一个封闭系统、客户为了检查此操作并留有合理裕度而进行尽职调查、就应该没有问题。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的问题是:

    1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A

    2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A

    3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想您答对了。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有风险你可以说出来我们评估,请正面回答问题,你看下交流记录,你这么回复这个方案不敢用啊,5天了没有有效的答复

    1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A

    2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A

    3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        以下是这些问题的答案:

    1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A

        当然、 TMUXHS4412可以相互级联。 对于8GHz 下的 PCIE gen4、每个 TMUXHS4412的插入损耗为-1.3db、 记住每个4412在级联时会增加1.3db 损耗。

    2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A

        是、 TMUXHS4412可与 DS160PR421/DS160PR412等转接驱动器级联

    3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有影响

        带多路复用器的8通道将增加延迟 和插入损耗。 延迟不会导致链路问题。 但插入损耗可能会导致问题、如果通道具有足够的 损耗裕度、系统应该非常稳定。

       希望以上答复可以回答您的问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专业,非常感谢