主题中讨论的其他器件: DS160PR421、DS160PR412
1 μ,TMUXHS4412是否可以级联,是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联 μ A
2,TMUXHS4412手册ZHCSN19文档中描述的使用场景,slot一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过TMUXHS4412,对于X16的卡的pcie稳定性有没有影响?μ s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1 μ,TMUXHS4412是否可以级联,是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联 μ A
2,TMUXHS4412手册ZHCSN19文档中描述的使用场景,slot一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过TMUXHS4412,对于X16的卡的pcie稳定性有没有影响?μ s
我理解有点歧义,麻烦在帮忙看下,谢谢
1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A
2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A
3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有影响?
有风险你可以说出来我们评估,请正面回答问题,你看下交流记录,你这么回复这个方案不敢用啊,5天了没有有效的答复
1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A
2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A
3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有
您好:
以下是这些问题的答案:
1 μ,TMUXHS4412是否可以和TMUXHS4412级联?A
当然、 TMUXHS4412可以相互级联。 对于8GHz 下的 PCIE gen4、每个 TMUXHS4412的插入损耗为-1.3db、 记住每个4412在级联时会增加1.3db 损耗。
2 μ,TMUXHS4412是否可以和DS160PR421 μ DS160PR412级联?μ A
是、 TMUXHS4412可与 DS160PR421/DS160PR412等转接驱动器级联
3 μ,TMUXHS4412手册ZHCSN19中的X16 SLOT是由两个X8组成的,这两个x8一个x8经过TMUXHS4412另一个x8没有经过,这个对link为X16有没有影响。
带多路复用器的8通道将增加延迟 和插入损耗。 延迟不会导致链路问题。 但插入损耗可能会导致问题、如果通道具有足够的 损耗裕度、系统应该非常稳定。
希望以上答复可以回答您的问题。
此致
布赖恩