This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:双绞线和同轴电缆之间的权衡和设计差异

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263070/ds90ub960-q1-tradeoffs-and-design-differences-between-twisted-pair-and-coax

器件型号:DS90UB960-Q1

嘿 FPD-Link 团队、

我有一位客户  正在评估 DS90UB960-Q1、我们希望从您的团队那里获得一些指导、了解在 使用 UB960 <--> 4xUB953评估 FPD-Link III 双绞线与同轴电缆时应考虑的事项:

  •   对于双绞线与同轴电缆之间的权衡取舍以及二者的优缺点、您有什么建议或信息吗?
  • 目前有一个采用 UB953/UB960为 PoC 设计的电路板;通过修改设计来测试双绞线设置、需要涉及哪些方面?

非常感谢您提供任何建议或资源!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    问题1:关于双绞线与同轴电缆之间的权衡、以及二者的优缺点、您有什么建议或信息吗?

    • 大多数客户使用同轴电缆进行设计。 在同轴电缆配置中、差分对的 N 条迹线通过50欧姆电阻端接、P 迹线一直路由到连接器。 在双绞线配置中、差分对的 P 和 N 布线都连接到连接器。 这要求在 STP 配置与同轴电缆配置中使用不同的连接器。 两种配置之间的另一个区别是 STP 需要将 PoC 网络加倍、因为您将不再端接差分对的 N 布线。

    Q2:目前有一个设计用于带有 UB953/UB960的 PoC 的电路板;修改设计以测试双绞线设置会涉及什么?

    • 要修改设计以测试双绞线设置、您可以遵循 UB953和 UB960数据表中的典型应用 STP 图。  

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复安东尼!  

    我将继续并将此信息转发给我的客户、让他们直接对此主题发表评论以及  可能遇到的任何其他后续问题。

    我们希望您能就以下两种双绞线电缆提供建议:您的团队建议使用哪种类型的双绞线电缆来代替当前正在使用的同轴电缆。 在测试中、您是否也建议客户使用特定类型或版本的双绞线电缆?

    -马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们的团队建议将用于 DACAR686-3 STP 电缆。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢安东尼的信息!

    接下来的问题是、我们想与您的团队核实、看看理论上是否可以基于 PoC 进行设计、并将其更改为 STP、而无需重新旋转或重新设计 PCB? 当今市场上是否有无需重新设计电路板即可代替同轴电缆的双绞线电缆?

    在这里、我假设这可能是不可能的、但我想让您运行它、以查看是否有我不知道的任何权变措施或替代解决方案。

    -马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户在理论上不可能采用 PoC 设计的 PCB 并将其用于 STP 设计。 如果客户希望使用 STP 而不是 PoC、则需要按照数据表中的 STP 典型应用图重新设计其电路板。 大多数 PoC 设计的 PCB 在 STP 设计的 PCB 中保持不变。

    客户无法仅重复使用他们的 PoC 设计的 PCB 的主要原因是、使用 STP 设计时、您不再需要使用50欧姆电阻器端接 N 布线。 相反、您将通过 PoC 滤波器发送 N 布线、就像在 PoC 设计中使用 P 布线一样。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完全有意义的安东尼和我欣赏额外的解释。

    我想这会是这种情况,所以感谢你确认!  

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当然!

    此致、

    安东尼