请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM 您好、TI-support、
我正在使用一个2线 MIPI 图像传感器、该传感器通过 DS90UB953连接到自设计串行器 PCB。 953连接到 DS90UB954-EVM。
成像仪配置启用将传输到串行器的 MIPI 信号作为输入信号、请参阅以下图片:
CH1黄色:MIPI D0_N (单端)
CH2红色: MIPI D1_N (单端)
CH 3蓝色: MIPI clk (差动探头)
954的输出信号不正确:
CH1黄色:MIPI D0_N (单端)
CH2红色: MIPI D1_N (单端)
CH 3蓝色: MIPI clk (单端)
还请查找954和953的寄存器转储:
e2e.ti.com/.../953_5F00_transmit.txte2e.ti.com/.../954_5F00_transmit.txt
感谢您的反馈。
此致、
斗山市