This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:符合要求的双端口或四端口磁体?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262597/dp83869hm-dual-port-or-quad-port-magnetics-that-fit-requirements

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我已经了解了此器件的磁性要求、我需要一些帮助来确定适合我的特定设计的器件。  

我有两个问题  

1. HX5008民 解力量列为推荐用于此器件的解决方案。 是否可以使用 HX5008NL 而不是 HX5008民 解力量?

2.此器件是否可以使用任何等效的双端口或四端口磁性元件?

 

-卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

    请参阅以下常见问题解答、并告诉我它是否可以解决您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161575/faq-dp83867e-how-do-i-choose-magnetics-for-my-industrial-phy?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A462093 

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro,

    不是真的... 常见问题解答中提到了数据表中的要求。 但它没有回答我在这篇文章中的具体问题。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

    抱歉、希望它能更有用。

    1. HX5008民 解力量列为推荐用于此器件的解决方案。 是否可以使用 HX5008NL 而不是 HX5008民 解力量?

    • 是的、 HX5008NL 符合所要求的技术规格。

    2.此器件是否可以使用任何等效的双端口或四端口磁性元件?

    • 我们没有任何有关双端口或四端口磁性元件的数据。 如果它们符合我们的规格、则可以

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    我有一些跟进问题、希望您可以帮助我

    此器件的推荐变压器(HX5008NL)不满足数据表上列出的要求。 请参阅我将随附的此器件的规格和数据表中的要求... 请注意、差分至共模抑制较高、还有串扰、甚至是较低频率的回波损耗。

    您是否有包含最大允许值的表? 您的数据表仅包含典型值。

    作为一个附带问题、我考虑在设计中使用 H5012民 解器作为双端口变压器、 我的主要担忧是插入损耗为1.4dB、而不是数据表中建议的1dB。 感谢您在这两方面的帮助。

    1.磁参数的最大可接受值是多少

    2. H5012民 解力量能否作为双端口解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

     HX5008NL 符合我们的技术规范。

    我们的差模到共模抑制规格为-1 -50 MHz 为-30,60 -150 MHz 为-20。

     HX5008NL 具有一个小得多的数字(负面影响更大)。 这很好、也是我们所期望的。

    有趣的是、HX5008NL 是 DP83869 EVM 板中使用的变压器。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、明白了、这是有道理的。 那么、1.4dB 是否过高、因此不能作为解决方案使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、  

    对于插入损耗、我们希望它尽可能接近0 dB。  HX5008NL 有一个1dB 的插入损耗额定值、这符合我们的技术规范。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro,

    我指的是  H5012民 解力量,这是一个双端口设备,我明白你没有任何双端口或四端口建议,但我发现这个部件,需要你的帮助,确定它是否会起作用。 如图所示、 插入损耗为1.4dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

    很抱歉弄混了、我认为这款器件不能正常工作。 我们希望插入损耗更接近0 dB。 最高为1dB。

    此致、

    阿尔瓦罗