主题中讨论的其他器件:DP83869
您好!
我已经了解了此器件的磁性要求、我需要一些帮助来确定适合我的特定设计的器件。
我有两个问题
1. HX5008民 解力量列为推荐用于此器件的解决方案。 是否可以使用 HX5008NL 而不是 HX5008民 解力量?
2.此器件是否可以使用任何等效的双端口或四端口磁性元件?
-卡拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Karla、
请参阅以下常见问题解答、并告诉我它是否可以解决您的问题。
此致、
阿尔瓦罗
您好、Karla、
抱歉、希望它能更有用。
1. HX5008民 解力量列为推荐用于此器件的解决方案。 是否可以使用 HX5008NL 而不是 HX5008民 解力量?
2.此器件是否可以使用任何等效的双端口或四端口磁性元件?
此致、
阿尔瓦罗
您好 Alvaro、
我有一些跟进问题、希望您可以帮助我
此器件的推荐变压器(HX5008NL)不满足数据表上列出的要求。 请参阅我将随附的此器件的规格和数据表中的要求... 请注意、差分至共模抑制较高、还有串扰、甚至是较低频率的回波损耗。
您是否有包含最大允许值的表? 您的数据表仅包含典型值。
作为一个附带问题、我考虑在设计中使用 H5012民 解器作为双端口变压器、 我的主要担忧是插入损耗为1.4dB、而不是数据表中建议的1dB。 感谢您在这两方面的帮助。
1.磁参数的最大可接受值是多少
2. H5012民 解力量能否作为双端口解决方案?