This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713-Q1:TPD3S713-Q1设计问题。

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S713-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266443/tpd3s713-q1-tpd3s713-q1-design-issue

器件型号:TPD3S713-Q1

尊敬的先生:

有关 TPD3S713-Q1设计问题的更多信息。

下面是一些问题。

请检查以尽快回复我们。

非常感谢。

B.R

文森特

 

TPD3S713-Q1用于终端设备(导航模块)。

1.不使用 VBUS USB 连接器

总线电压(PIN15,16)使用另一个5V 外部电源。

是这样吗?

  

 

2.

2. TPD3S713-Q1用于终端设备(导航模块)。

它是客户端模式。

是这样吗?

3.客户端模式。

引脚9 (INT1)=低电平、INT1连接到下拉电阻器、将10k Ω 电阻器连接到 GND。 可以吗?

PIN8 (ILIM_SEL)=低电平、ILIM_SEL 连接至下拉电阻器、将10k Ω 电阻器连接至 GND。

可以吗?

4.客户端模式。

引脚8 (ILIM_SEL)=低电平。

PIN19 (ILIM_LO): RILIM_LO=80.6Kohm ,是不是可以?

PIN20 (ILIM_HI):NC (无连接)=悬空。 可以吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    "谢谢你,谢谢你。"

    1、是、您的意思是要使用客户端模式? 则需要在 VBUS 引脚中添加外部电源。

    2、是的。

    3、还不错。

    4、可以、但我建议您在 ILIM_HI 中保留一个电阻、如果您希望使用正常模式、则可以使用它。

    此致、

    国野市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1、是、您的意思是要使用客户端模式? 则需要在 VBUS 引脚中添加外部电源。

    --->我的意思是要使用客户端模式。   不使用 TPD3S713-Q1 总线引脚(PIN15、16)中 USB 连接器的 VBUS。

    我需要在 VBUS 引脚中添加外部电源 (引脚15,16)。

    是这样吗?

    请检查以尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    对于我们的器件、如果您使用客户端模式、我们将保持数据开关处于打开状态、但电源开关将处于关闭状态、然后我们的输入5V 处于活动状态、 但 VBUS 不会从我们的器件获得任何电源、您可以在此引脚上添加外部电源、但它不会影响我们的器件工作、因为电源开关是关闭的。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    但 VBUS 不会从我们的器件获得任何电源、您可以在此引脚上添加外部电源、但它不会影响我们的器件工作、因为电源开关是关闭的。

    -->

    1.vbus(pin15,16)可以使用5V 输入电压(Pin2,3 )。 可以吗?

    2. VBUS (引脚15、16)是否添加外部电源(使用输入5V 引脚2、3)更好?

    换句话说、引脚15、16和引脚2、3使用电源5V。 可以吗?

    或者、总线必须为5V、以便器件可以正常工作(通常由外部下行 USB 端口供电)。

    外部下行 USB 端口=音响主机主机侧 USB 连接器的 VBUS)是否正常?

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    很抱歉让你混淆了、对于我们的器件、在客户端模式下、我们不需要此 VBUS、在我们的数据表中、它意味着外部器件需要此5V 电源、例如 U 盘、因为在客户端模式下、我们没有 VBUS 输出、 因此 U 盘需要外部5V 电压才能上电。

    我想我们可以打一个简短的电话、这样您就能更好地理解它、您能给我发送您的电子邮件地址吗? 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的电子邮件地址: vincent.lin@qisda.com

     在客户端模式下、我们的器件没有 VBUS 输出。  无需在 VBUS 中添加外部电源(引脚15、16)

    是这样吗?

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、回答正确。

    此致、

    国野市