This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1449:为什么 THVD1449 tPZH 和 tPZL 比其他器件更重要?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267757/thvd1449-why-thvd1449-tpzh-and-tpzl-are-more-than-other-device

器件型号:THVD1449
主题中讨论的其他器件: SN65176B

大家好、

我有一个客户正在测试 THVD1449、有一个问题。

当接收器侧处于使能状态且驱动器为0V 时、 tPZH 和 tPZL 将为4us 和10us。 他们发现 SN65176B 仅为 10ns~20ns。

为什么 THVD1449的 tPZH 和 tPZL 比  SN65176B 大得多 ? 什么是差异?

SN65176B

THVD1449   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当驱动器和接收器均被禁用时、THVD 进入断电模式。 再次上电比简单地在驱动器和接收器之间切换所需的时间更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    Clemens 正确-包括 THVD1449在内的许多 THVD 器件在/re = VCC 和 DE = GND 时进入"关断"模式-这允许非常低的 ICC 电流。 与没有此功能的其他器件相比、退出此模式(从关断状态启用)需要更长的时间、因为它基本上是为器件加电。  

    此致!

    帕克·道德森