This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:哪些因素会影响 TSILENCE 参数? 温度?

Guru**** 2543440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265463/tcan1145-q1-what-factors-affect-the-tsilence-parameters-temperature

器件型号:TCAN1145-Q1

嗨、团队,

客户测量了唤醒时间后发现、1秒唤醒消息无法唤醒 CAN 芯片。 在室温下、它可以被唤醒0.8秒。

问题1:哪些因素会影响 TSILENCE 参数?  温度?

问题2: 请提供温度与静音之间对应的曲线或联系公式 。  它只与温度有关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    我们不能随时获得此数据。 所有计时器都会受到各种工作条件的影响、包括温度、电源电压、工艺变化等。 我们将这些规格在所有建议的工作条件下通过数据表参数进行限定、以确保行为保持在指定的范围内。 对于在 WUF 环境中的 tSILENCE、该帧必须在前一帧的0.6秒内出现、以便在所有工作条件下被选择性唤醒接收器识别。 在典型 CAN 系统中、这不是问题、因为 CAN 控制器的默认配置是自动重新发送任何未满足确认的 CAN 帧。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    客户要求必须使用1s 周期 WUF 来唤醒。 我们如何确保客户的要求得到满足?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    如果每1秒仅发送一个帧、则无法保证在器件再次返回"深度睡眠"之前器件会识别第二个 WUF。 为了确保在保持1秒的周期时可以识别 WUF、可以将该周期配置为每个周期发送两个帧(每次相同的 WUF)。 这将保持极低有源占空比的关断时间、同时保证在局部联网接收器处于活动状态时看到 WUF。 客户是否可以接受此解决方案?  

    此致、  
    埃里克·肖特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否在"这将保持极低的活动占空比的关断时间,同时保证 WUF 将在局部联网接收器处于活动状态时被看到"上扩展更多关于每个周期的两个帧? 如果您可以分享一个计时示意图、那将会非常有帮助!

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    我的意思是、我们不是每1秒发送一个 CAN 帧、而是同时发送两个 CAN 帧。 我想1秒时序意味着允许处理器一直保持低功耗状态、除非需要发送帧。 如果发送帧的唤醒周期延长到只发送两个帧、则对系统功耗的影响可以忽略不计 、同时在 TCAN1145所需的0.6秒窗口内允许两个帧出现在总线上。 该描述是否清晰? 请告诉我、这是否是 我们可能应对此应用的可能解决方案。  

    此致、  
    埃里克·肖特