嗨、团队,
客户测量了唤醒时间后发现、1秒唤醒消息无法唤醒 CAN 芯片。 在室温下、它可以被唤醒0.8秒。
问题1:哪些因素会影响 TSILENCE 参数? 温度?
问题2: 请提供温度与静音之间对应的曲线或联系公式 。 它只与温度有关。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
客户测量了唤醒时间后发现、1秒唤醒消息无法唤醒 CAN 芯片。 在室温下、它可以被唤醒0.8秒。
问题1:哪些因素会影响 TSILENCE 参数? 温度?
问题2: 请提供温度与静音之间对应的曲线或联系公式 。 它只与温度有关。
谢谢!
尊敬的 Guohai:
我们不能随时获得此数据。 所有计时器都会受到各种工作条件的影响、包括温度、电源电压、工艺变化等。 我们将这些规格在所有建议的工作条件下通过数据表参数进行限定、以确保行为保持在指定的范围内。 对于在 WUF 环境中的 tSILENCE、该帧必须在前一帧的0.6秒内出现、以便在所有工作条件下被选择性唤醒接收器识别。 在典型 CAN 系统中、这不是问题、因为 CAN 控制器的默认配置是自动重新发送任何未满足确认的 CAN 帧。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃里克·肖特
尊敬的 Scarlett:
我的意思是、我们不是每1秒发送一个 CAN 帧、而是同时发送两个 CAN 帧。 我想1秒时序意味着允许处理器一直保持低功耗状态、除非需要发送帧。 如果发送帧的唤醒周期延长到只发送两个帧、则对系统功耗的影响可以忽略不计 、同时在 TCAN1145所需的0.6秒窗口内允许两个帧出现在总线上。 该描述是否清晰? 请告诉我、这是否是 我们可能应对此应用的可能解决方案。
此致、
埃里克·肖特