This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869未正确加电

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263001/dp83869hm-dp83869-not-powering-on-properly

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我们在 设计中使用了 DP83869。 请根据附件找到示意图。

接通电源时,我们的观察结果如下:

2.5V 电源轨得到的是3.1V

当所有电压轨都连接时,在3.3V 时,我们会得到3.3V 电压,但在2.5V 时,我们会看到3.1V 电压。 \

我们已通过移除 FB15来检查源 LDO 2.5V。

我们将正常获得2.5V。

在调试过程中、我们在一个卡中移除了 DP83869、从而获得 U30焊盘上的所有电压。

当安装芯片组后、&此时移除了 FB15 &&当单独连接3.3V 电源轨而与外部电路无关时,我们将在  VDDA2P5_1处获得3.1V 电压

如有任何疑问、请退回。 请支持我们

 

 此致

咕如赛普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sai Guru,

    检查第11.1节 双电源配置(SNLS614B DP83869数据表)中的上电顺序(图11-2) 、然后查看其是否与您的设计匹配?  

    这是否发生在多个电路板上?

    附件是我们的原理图检查清单、您能否填写"客户系统概述"和"引脚检查清单"选项卡?

    e2e.ti.com/.../7840.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     阿尔瓦罗·雷耶斯

     如数据表中所述、我们将为所有电源(3.3V、2.5V、1.1V)加电。

    请查看随附的电源定序原理图。

    这是否发生在多个电路板上?

    我们在许多卡中制造了相同的芯片组。 在所有卡片(在本原理图中)中、所有制作的卡片均显示相同的响应。  

    除此之外、我们还将使用与2020年相同的芯片组、同时还将使用旧的数据表。 在旧版数据表中、不为双电源模式提供引脚23搭接。 而在早期的卡中、芯片组是打开的。所有的卡都工作正常。  

    但现在 根据最新原理图、它是自举引脚23的代母术。 因为引脚23悬空了? 它真的会影响电路板吗?

    附加了旧数据表和新数据表。

    此致

    S·咕如

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    Supplymode_Sel 引脚23有大量排印错误、请忽略

    您能否获得上电序列的示波器屏幕截图以及问题何时发生?

    PHY 是否因此出现任何功能问题? 无链路、通信等

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alvaro

    请根据附件找到上电顺序。

    连接 DP83869时的3.3V 和2.5V 电压轨。 一旦连接了 DP83869 (根据原理图安装了 FB15)、2.5V 的电压将根据下图转换为3.1V。  

    我们甚至尝试将外部负载连接到2.5V。 如果负载电流增加到2.5V 电源轨、我们可以观察到 DP83869发热、电压从3.1V 降低到2.6V、但在这种情况下、芯片变得过热。

    未连接 DP83869时的3.3V 和2.5V 电源轨。 FB15为 DNP/nm 、2.5V 的电压不会根据下图发生偏移。

     

    3.3V 至1.1V 电源轨。 我们在所有观察结果中均观察到干净的1.1V 电压。

    PHY 是否因此出现任何功能问题? 无链路、通信等

    内部 SAMAD536A 处理器未检测到芯片组。 该芯片组建立的无链路、无活动。

    我们甚至可以通过外部电源3.3V、2.5V、1.1V 为电路板供电。 但仍然存在相同的问题。

    我们甚至尝试过通过 MDC、MDIO 线路连接外部 MSP430板。 即使使用 MSP430板、芯片组也无法进行检测。

    在另一个板中、我们已移除 DP83869芯片组。 在该卡中、即使在 DP83869焊盘处、我们也能正确地读取3.3V、2.5V、1.1V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    感谢您提供电源斜坡。 我不确定导致此问题的原因、请允许我再花一天时间咨询我的团队。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    您是否可以探测 XI 引脚并确认 在电源开启前是否获得稳定的波形?

    您是否还可以 填写检查清单中的"客户系统概述"和"引脚检查清单"选项卡?

    e2e.ti.com/.../5751.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alvaro

    请找到以下波形

    i) 25MHz 时钟

    ii) 25MHz 信号 wrt 复位信号

    III) MDC 信号 wrt 25MHz 信号

    另请 根据附件找到"按针排列的检查清单"的答案。

    e2e.ti.com/.../5751.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist_2D00_done.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的核对表 Guru、

    我将在本周结束(9月1日星期五)前进行审查并提供反馈。

    至于图像、时钟信号看起来不是很干净。 是否使用支持在100 MHz 范围内采样的示波器?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alvaro

    我们的示波器支持100Mhz 范围。  

    只要将 探头的时间段调整为400毫秒或500毫秒、信号就会看起来很干净。 请找到以下图片。


    为了分析 相对于时钟信号的复位信号(需要3-4秒)、在示波器中将范围设置为1秒。 可能是因为这种情况、示波器采集的样本数较少、并且信号未正确复制。

    此致

    古鲁赛普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    我认为 PHY 可能 卡住了、您是否能够在同一个快照中绘制重置/ XI /和电源?

    您是否还可以单独探测 CLKOUT?  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alvaro:

    请找到以下波形

    i)复位和供电

    II)电源和时钟

    III)时钟输出

    此致

    Guru Sai Prasanth A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    感谢您的快照、我还希望您检查一些其他检查:

    • 确认 CLK_IN 是否为25 MHz?
    • 探测 RBIAS 电阻器并确认 Voltage 为1V
    • 您能否按照第9.4.9节"串行管理接口"执行寄存器读取并绘制 MDC 和 MDIO 并确认波形`
      • 图9-13和9-14
    • 您是否尝试过使用不同的 DP83869器件? 已知正常的器件?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    CLK_IN 和 CLK_OUT 为25MHz。

    RBIAS 电压为1V

    我们尝试了检查 MDC、MDIO 线路。

    MDIO:3.3V、MDC:0V。

    我们怀疑问题可能出在芯片组中、我们使用的是以下芯片组。 您能否检查并确认芯片组是否正常或有任何损坏?

    此致

    古鲁赛普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guru、

    从图片中、我所能做的就是跟踪该部件的来源。 您是否已尝试用另一个器件替换该器件?

    Unknown 说:
    MDIO : 3.3V, MDC: 0V.

    MDC 不应为0V、应为 SOC 提供的方波信号。 这会影响您读取/写入寄存器的能力、但我认为这不与2.5V 域上出现的3.1V 问题有关。

    此致、

    阿尔瓦罗