请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 大家好、
我有一个客户关于 TCAN1146-Q1睡眠电流的问题:
我们有一个关于 TCAN1146DYYRQ1 INH 引脚的简短问题。
您能告诉我们、最小值和最大值是多少吗? 睡眠模式期间的泄漏电流?
如下所示、对于 TCAN1043A、这里提到了泄漏电流、但遗憾的是、我们找不到 TCAN1146DYY 的泄漏电流。
谢谢!
郑木伟