This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:泄漏电流

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267213/tcan1146-q1-leakage-current

器件型号:TCAN1146-Q1

大家好、

我有一个客户关于 TCAN1146-Q1睡眠电流的问题:

我们有一个关于 TCAN1146DYYRQ1 INH 引脚的简短问题。
您能告诉我们、最小值和最大值是多少吗? 睡眠模式期间的泄漏电流?
如下所示、对于 TCAN1043A、这里提到了泄漏电流、但遗憾的是、我们找不到 TCAN1146DYY 的泄漏电流。

谢谢!

郑木伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    我们不针对 TCAN1146测试此参数、但在引脚上使用更大的下拉值时、漏电流的等效估算值为~μ A ±0.2uA 。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    拉电流和灌电流的2µA 是否相同? 泄漏电流应低于该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    由于它是下拉电阻器、因此更有可能是受电器。 我不确定它为什么被定义为±Ω、但这可能是我不熟悉的 FET 属性。  

    我也想修正自己。 TCAN1146的泄漏电流应小于 TCAN1043A 的泄漏电流。 我的计算估计 泄漏电流为~μ V ±0.2uA

    此致、
    埃里克·肖特