This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:规格说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259332/dp83tc813r-q1-spec-clarifications

器件型号:DP83TC813R-Q1

你好

您能告诉我们以下几点吗? 前2项是客户在数据表中未找到的信号信息。 其余是可能需要澄清的时机:

  1. RGMII RX[3:0]:Vout_H 和 Vout_L

        TX[3:0]:VIN_H 和 VIN_L

  1. MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L
  2. 如何理解 T5.2? 所有电源的延迟偏移是多少?

  

  1. 如何捕获 T5.6? 是否有标志或标记显示系带锁扣已发生? 我要测量 T5.6

   

  1. T5.7意味着 DP83TC813R 的 CLKOUT 是什么?
  2.   空闲流启动是否有符号或标记?  我能捕获符号或标记来测量 T5.6吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,O'Ellin

    为什么客户需要(1)和(2)中列出的规格? PHY 是否有问题?

    1. RGMII RX[3:0]:Vout_H 和 Vout_L

            TX[3:0]:VIN_H 和 VIN_L

    VIH 和 VIL 电平与 IO 特性部分的第7.5节中提到的 VIH 和 VIL 电平相同。

    1. MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L

     共模电压没有表征。

        3、如何理解 T5.2? 所有电源的延迟偏移是多少?

    这意味着、 如果所有电源 不同时斜升、它们必须 在彼此的10ms 内斜升。

    1. 如何捕获 T5.6? 是否有标志或标记显示系带锁扣已发生? 我要测量 T5.6

    为什么要测量此值? T5.6由于采用 PHY 的设计、因此用户只需遵循 PHY 上电和设计要求即可。

    1. T5.7意味着 DP83TC813R 的 CLKOUT 是什么?

    这指的是 CLKOUT 引脚。

    1.   空闲流启动是否有符号或标记?  我能捕获符号或标记来测量 T5.6吗?

    您可以通过测量 MDI 信号来测量空闲流。 您可以在数据表的第9.2.3节中看到空闲流波形。 同样、T5.6由 PHY 确保。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mellisa

    感谢您的回答。 以下是我的答复:

    您问了很多 :我正在进行测试,所以有关该段的更多细节,越好。

    第1季度 :清除

    第2季度 :  MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L

        共模电压没有表征。

        是否有任何标准可用于定义以 GND 为基准的 MDI 常见电压及其测量? 开放联盟认证的高级开发人员?

        100Base-T1为何不存在公共电压? 汽车 CAN 总线也是差分类型、但共模电压也很重要。

    第3季度 :  如何理解 T5.2? 所有电源的延迟偏移是多少?

        这意味着、 如果所有电源 不同时斜升、它们必须 在彼此的10ms 内斜升。

        您能提供一个时序图吗?  数据表中的图不容易理解。

         

    问题4 : T5.6是否可用于以太网 IC 以外的测量? 以及如何实现?

    问题5 :此引脚用于 DP83TC813R-Q1的时钟是否是?

        

    问题6 :清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    您能否提供有关此测试的更多详细信息? 它的作用是什么? 这适用于特定标准吗? 如果我们能理解为什么这些信息会对客户有用以供将来参考、这将对我们的团队大有裨益。  

    Q2 :  MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L

        共模电压没有表征。

        是否有任何标准可用于定义以 GND 为基准的 MDI 常见电压及其测量? 开放联盟认证的高级开发人员?

        100Base-T1为何不存在公共电压? 汽车 CAN 总线也是差分类型、但共模电压也很重要。

    [/报价]

    PHY 标准中未提及这一点。 我不熟悉 CAN、因此无法对此发表评论。

    Q3 :  如何理解 T5.2? 所有电源的延迟偏移是多少?

        这意味着、 如果所有电源 不同时斜升、它们必须 在彼此的10ms 内斜升。

        您能提供一个时序图吗?  数据表中的图不容易理解。

         

    [/报价]

    Q4 : T5.6是否可用于以太网 IC 以外的测量? 如何使用?
    [/quote]

    同样、只要所有设计要求都满足、T5.6就受 PHY 保护、因此我不确定您想要测量的原因。

    探针复位和自举引脚。 然后、将 PHY 保持在复位状态、T5.6将是复位完成切换且自举引脚锁存到正确状态的时间。  

    Q5 :此引脚用于 DP83TC813R-Q1的时钟是否是?

        

    [/报价]

    可以。

    此致、

    梅利萨

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    这是我要在 PHY IC 上执行的基本单元测试。 它是具有 RGMII 的100Base-T1。 在将来进行检查和重新检查时、需要将基本时序和电压记录为原始数据。

    当然、IEEE 和 OPEN Alliance 汽车以太网标准得到了遵守。 我根据我的经验和直觉提出了问题。

    第2季度 :  MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L

        共模电压没有表征。

        是否有任何标准可用于定义以 GND 为基准的 MDI 常见电压及其测量? 开放联盟认证的高级开发人员?

        100Base-T1为何不存在公共电压? 汽车 CAN 总线也是差分类型、但共模电压也很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    Q2 :  MDI 输出共模电压:Vout_H 和 Vout_L

        共模电压没有表征。

        是否有任何标准可用于定义以 GND 为基准的 MDI 常见电压及其测量? 开放联盟认证的高级开发人员?

        100Base-T1为何不存在公共电压? 汽车 CAN 总线也是差分类型、但共模电压也很重要。

    [/报价]

     必须在线购买这些标准: https://standards.ieee.org/ieee/802.3/7071/ 

    [/报价]

    我在原来的帖子中附上了 T5.2的备选时序图、放在原始时序图下方以供参考。

    如果您错过了它、我将再次将其附在这里。 在本例中、VDDA 和 VDDIO/VSLEEP 未精确同时斜升、因此延迟偏移是从第一个电源斜升到最后一个电源完成斜升的时间。

    [/报价]

    这是可行的。  如前所述、测量 T5.6的方法是 探测复位和搭接引脚。 然后、将 PHY 保持在复位状态、T5.6将是复位完成切换且自举引脚锁存到正确状态的时间。  

    此致、

    梅利萨

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Melissa。

    所有问题都很清楚、 Q4 :  T5.6是否可在以太网 IC 外部进行测量? 以及如何实现?

    这是可行的。  如前所述、测量 T5.6的方法是 探测复位和搭接引脚。 然后、将 PHY 保持在复位状态、T5.6将是复位完成切换且自举引脚锁存到正确状态的时间。  

    自举引脚锁存到输入电压时的行为是否存在迹象?

    CH1和 CH2是电源、CH3是复位信号。

    CH4是自举引脚电压(2级配置中的模式2)。 在高电平持续时间内、电压在哪个时刻被锁存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!  

    在图中测量的时间应该是锁存时间。 您也可以尝试在上电几秒钟后按住 RESET、以确认获得 类似的结果。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Melissa。

    关于上电后振荡的启动时序、我还有另一个问题。

    我抓取了下面的波形:

    25°C、  

    CH1和 CH2:电源; CH3:RESET; CH4:CLKOUT。  从复位释放到 CLKOUT 开始切换:7.58ms

       

    CH1:VDDA; CH2:XI; CH3:XO;  从复位释放至晶振振荡稳定(XI 引脚):3.87ms

                                从复位释放到晶体振荡稳定(XO 引脚):3.63ms

       

    2.  85°C,  

    CH1和 CH2:电源; CH3:RESET; CH4:CLKOUT。  从复位释放到 CLKOUT 开始切换:7.58ms

       

    CH1:VDDA; CH2:XI; CH3:XO;  从复位释放至晶体振荡稳定(XI 引脚):49.7ms

                                从复位释放到晶体振荡稳定(XO 引脚):19.6ms

       

    3.  -40°C,  

    CH1和 CH2:电源; CH3:RESET; CH4:CLKOUT。  从复位释放到 CLKOUT 开始切换:7.22ms

       

    CH1:VDDA; CH2:XI; CH3:XO;  从复位释放至晶体振荡稳定(XI 引脚):27.7ms

                                从复位释放到晶体振荡稳定(XO 引脚):13.7ms

       

    此处的问题:

    加电后 XI/XO 的开始时间@ 不同的温度差异很大、但 CLKOUT 时序几乎是一样的。  

    1.我认为 CLKOUT 来自 XI/XO、所以 CLKOUT 应该晚于 XI/XO 启动。 但测试结果显示-40和85°C 的结果相反。

    我在热处理室内进行了-40和85°C 测试、而在露天环境中进行了25°C 测试。  您认为 XI/XO 测试结果不正确吗? 因为振荡器探针具有<12.0pF 的寄生电容、负载电容为8.2pF、这会极大地影响启动时序。 我是否应该将 CLKOUT 时序作为 XI/XO 测试结果?

    2. XI 启动时间通常为0.35ms,探头电容是否会对结果造成如此大的影响?

    3、如何测量  XI/XO 的准确起始时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    PHY 启动是否存在任何问题或延迟? 这将有助于我缩小问题范围。  

    1.我认为 CLKOUT 来自 XI/XO、所以 CLKOUT 应该晚于 XI/XO 启动。 但测试结果显示-40和85°C 的结果相反。

    我在热处理室内进行了-40和85°C 测试、而在露天环境中进行了25°C 测试。  您认为 XI/XO 测试结果不正确吗? 因为振荡器探针具有<12.0pF 的寄生电容、负载电容为8.2pF、这会极大地影响启动时序。 我是否应该将 CLKOUT 时序作为 XI/XO 测试结果?

    [/报价]

    您正确地说、CLK_OUT 基于 XI/XO。 XI/XO 应在 CLK_OUT 之前出现。 延迟可能是由测量方法引起的。  

    2. XI 启动时间通常为0.35ms。探头电容是否会对结果造成如此大的影响?

    CLK 信号的探头和测量方式可能会影响延迟。 请注意、0.35ms 只是典型启动时间、它可以运行更长时间。  

    3. 如何测量准确的  XI/XO 开始时间?

    可以尝试调整示波器设置(带宽限制、采集模式、强度或尝试不同的探头)。  您如何测量信号、您能否提供图片? 我或许能够更好地向您提供更多背景信息。  

    此致、

    梅利萨

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,梅丽莎

    以下是我的答复:

    2. XI 启动时间通常为0.35ms,探头电容是否会对结果造成如此大的影响?

    CLK 信号的探头和测量方式可能会影响延迟。 请注意、0.35ms 只是典型启动时间、它可以运行更长时间。  

    [/报价]

    较长的启动时间为7.22~7.58ms、远远超过典型值。 0.35ms..  偏差大约是典型值的20倍。  IC 正常运行是否可接受?

    3、如何测量  XI/XO 的准确起始时间?

    可以尝试调整示波器设置(带宽限制、采集模式、强度或尝试不同的探头)。  您如何测量信号、您能否提供图片? 我或许能够更好地向您提供更多背景信息。  

    [/报价]

    已断开原始设置以进行其它测试。 我用相同的测试线和探针拍了一些照片、如下所示:

       

    Tek OSC 探头:200MHz BW、10MΩ Ω、<12pF

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    较长的启动时间为7.22~7.58ms,远远超过典型值。 0.35ms..  偏差大约是典型值的20倍。  IC 正常操作是否可接受?

    只要您不看到任何其他功能问题、这 是可以的。 您的系统是否有快速启动时间要求?

       

    我猜白色电线是 XI、这是正确的吗? 您是否尝试过直接在引脚上进行探测? 您如何探测电源?

    我对 EVM 进行了非常粗略的测量、使用 <1pF、1MOhm、<=1.5GHz 探头、我看到~3ms 的延迟。  

    此致。

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    Yanan、您好!

    较长的启动时间为7.22~7.58ms、远远超过典型值。 0.35ms..  偏差大约是典型值的20倍。  IC 正常运行是否可接受?

    只要您不看到任何其他功能问题、这 是可以的。 您的系统是否有快速启动时间要求?

    [/报价]

    我需要确认启动要求。  目前、以太网链路运行良好。

       

    我猜白色电线是 XI、这是正确的吗? 您是否尝试过直接在引脚上进行探测? 您如何探测电源?

    我对 EVM 进行了非常粗略的测量、使用 <1pF、1MOhm、<=1.5GHz 探头、我看到~3ms 的延迟。  

    [/报价]

    白线为 XO、上面的 XO 测试设置用于-40和85ºC Ω。    25ºC Ω 的 XO 探测位于下方、带有螺旋接地环:

    电源探测如下所示、电源的输入电容器上焊接有导线:

    此外、您能否共享抓取的波形?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    我需要确认启动要求。  目前,以太网链路运行良好。

    只要以太网 PHY 正常工作并且满足所有系统要求、就不需要担心 XI 启动时间更长。  

    您使用的是小线圈的尖头与桶方法、我是正确的吗? 好极了。 但是、请尝试探测更靠近引脚的点、并使用电容更小的探头。  

    下面是一些非常粗略的测量照片、我将在尽可能靠近引脚的位置进行探测。

    1.3.3V 至 XI 引脚、每个方形为2ms:

    2.1.8V 至 XI 引脚、每个正方形为2ms:

    这是我在前面提到过的、我正在使用的探针。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    感谢您的建议。 我尝试的  方式 如下:

    我需要确认启动要求。  目前、以太网链路运行良好。

    只要以太网 PHY 正常工作并且满足所有系统要求、就不需要担心 XI 启动时间更长。  

    您使用的是小线圈的尖头与桶方法、我是正确的吗? 好极了。 但是、请尝试探测更靠近引脚的点、并使用电容更小的探头。  

    [/报价]

    @室温下、我使用了另一个电容更低(3.9pF)的探针、发现启动时间大幅缩短、如下图所示:

    CH1:VDDA;  CH2:XI;  CH3:XO    

    XI 启动时间从3.87ms (<12pF 探针)降至2.755ms (3.9pF 探针);

    XO  启动时间 从3.63ms (<12pF 探针)减少到2.295ms (3.9pF 探针)。

          

    但是、XI 和 XO 由 VDDIO (1.8V)而不是 VDDA (3.3V)供电、因此我在 VDDIO 准备就绪作为时序基准的时刻重新进行测试。

    @室温、 波形 如下:

    XI 启动时间--1.547ms (3.9pF 探头);

    XO 启动时间--- 1.103ms (3.9pF 探头)。

    使用电容比我的小的探头时、您的测试结果约为1.0ms。 因此、它对于您获得更好的结果是合理的。

    对于探头电容、XI 启动时间为1.547ms、约为典型值的4.4倍。 0.35ms、因此我认为对于没有电路中涉及探针的实际电路而言、启动时间会更短、应该接近于您的结果1.0ms。

    我将测量值@ -40和85ºC ̊ C、以检查不同温度之间的差异 美国

              CH1:VDDIO;  CH2:XI                                    CH1:VDDIO;  CH2:XO

       

    此外,我有一个疑问:为什么你的 XI 来到最大 Vpp (约1.7V )后 仅1个周期 而我的增大至其 Vpp_max 逐渐进行大量的周期、 ? 我的原理图如下所示。 与您的 EVM 电路有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    这可能也是由您的电容较高的探头造成的。 电容越小、时间常数越小、电容器的充电时间也越快。 重要的是时钟能够达到稳定的振幅、这就是它所做的。

    如果您真的想查看 EVM 原理图、您可以在用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snvu825/snvu825.pdf 中查看它

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    1、 是的,我同意你的意见。  电容越高、启动时间就越长。

    由于 OSC 探针的寄生电容、实际启动时间无法抓取。 相反、我们可以并且应该使用电容最低的探头进行此测量、以便 从实际中获得最接近的数据。

    2 我检查了 EVM SCH。 它还使用无源外部晶体振荡器。 使用 我的 PCBA、我复制了显示错误频率和 Vpp 渐进变化的波形、如下所示:

    CH1:VDDIO; CH2:-25MHz 以500kS/s 的 OSC 获取的 XI-OSC 时钟

    高频信号 但 使用低采样率 OSC 采集、会导致波形失真。  25MHz 的频率约为465Hz。

    3.    -40 & 85ºC μ F、由于 PCBA 被置于热处理室中、 我使用焊接屏蔽同轴电缆将信号从处理室外引至 OSC。  由于 电缆的寄生电容、电缆会导致大量的启动时间。

    @25ºC、我使用焊接电缆重新测量 Δ R、如下所示进行比较。 电缆的引入电容非常重要。

          VDDIO 到 XI: 1.521ms (25℃ 直接探测)          VDDIO 到 XI: 4.531ms (25℃ -使用焊接于 XI 的长线进行探测)   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanan、您好!

    感谢您分享您的结果和发现的详细说明。 您是对的-我在测量时使用了低采样率示波器、而我本可以使用一个质量更好的示波器来获得更精确的测量结果。  

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。  

    此致、  

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Melissa。

    这个话题到此为止。  我将继续确认启动要求。 很可能很好...

    和你聊天很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 也很高兴与您交谈。