主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1、 ALP
您好!
我将 DS90UB934-Q1EVM-解 串器与我的 DS90UB935-Q1 (串行器)配合使用我在解串器板(LED 闪烁)和 i2c 地址中获得了锁定状态。 我需要这些配置文件。您能否说明获取这些配置文件的步骤。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 DS90UB934-Q1EVM-解 串器与我的 DS90UB935-Q1 (串行器)配合使用我在解串器板(LED 闪烁)和 i2c 地址中获得了锁定状态。 我需要这些配置文件。您能否说明获取这些配置文件的步骤。

您好!
您是指器件上电和初始化后的所有默认寄存器设置的日志吗? 串行器和解串器将在上电时根据捆绑模式和连接自动配置/初始化自身、因此无需使用额外的初始化脚本来实现锁定。 数据表中列出了所有寄存器的默认值。 此外、在器件从 ALP 的"Registers"选项卡锁定之前或之后、您可以随时从 ALP 下载所有寄存器值的日志。 点击"保存"即可下载寄存器值的.NRD 文件、或点击"显示"打开一个包含寄存器值的窗口、该寄存器值可以复制并粘贴到其他程序中、例如 Word 文档或文本文件。
ALP 无法跟踪初始化期间哪些寄存器发生了更改、但您可以在初始化/锁定之前下载寄存器日志、并在初始化/锁定之后将这些值与日志进行比较以查看发生了哪些更改。 不过、如前所述、这些寄存器设置会在器件通电并连接后自动发生、因此无需在脚本中实现准确的寄存器更改。