This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:与摄像头935串行器配对时、获取配置文件的步骤

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268100/ds90ub954-q1evm-step-to-take-configuration-files-when-paired-with-camera-935-serializer

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1ALP

您好!

我将 DS90UB934-Q1EVM-解 串器与我的  DS90UB935-Q1 (串行器)配合使用我在解串器板(LED 闪烁)和 i2c 地址中获得了锁定状态。 我需要这些配置文件。您能否说明获取这些配置文件的步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您参考的是哪些配置文件? 您是否在询问 ALP 配置文件中的预定义脚本? 如果是、您可以在 ALP 的"Scripting"选项卡或包含 从软件下载中在计算机上找到的 ALP 配置文件的文件夹中访问这些文件。 看起来你可能在你的帖子上附加了一个图像、但在我的最后看不到它。 您是否可以重新连接图像或使用不同的文件类型?

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用解串器锁定串行器时、已在 ALP 工具的背面提取了 i2c 地址...我们需要这些配置文件。如何才能做到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在串行器和解串器初始化时,将加载某些寄存器。 我们需要在初始化期间记录寄存器数据。  

    您能告诉获取日志的方法吗? 需要运行的脚本。 请分享脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在串行器和解串器初始化时,将加载某些寄存器。 我们需要在初始化期间记录寄存器数据。  

    您能告诉获取日志的方法吗? 需要运行的脚本。 请分享脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指器件上电和初始化后的所有默认寄存器设置的日志吗? 串行器和解串器将在上电时根据捆绑模式和连接自动配置/初始化自身、因此无需使用额外的初始化脚本来实现锁定。 数据表中列出了所有寄存器的默认值。 此外、在器件从 ALP 的"Registers"选项卡锁定之前或之后、您可以随时从 ALP 下载所有寄存器值的日志。 点击"保存"即可下载寄存器值的.NRD 文件、或点击"显示"打开一个包含寄存器值的窗口、该寄存器值可以复制并粘贴到其他程序中、例如 Word 文档或文本文件。

    ALP 无法跟踪初始化期间哪些寄存器发生了更改、但您可以在初始化/锁定之前下载寄存器日志、并在初始化/锁定之后将这些值与日志进行比较以查看发生了哪些更改。 不过、如前所述、这些寄存器设置会在器件通电并连接后自动发生、因此无需在脚本中实现准确的寄存器更改。