This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:寻找 SLVS-EC 转接驱动器(2.3Gbps/1Lane)解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264950/ds64br111-looking-for-slvs-ec-redriver-2-3gbps-1lane-solution

器件型号:DS64BR111

尊敬的团队:  

客户正在寻找用于 SLVS-EC (2.3Gbps)单通道应用的转接驱动器解决方案。

我找到了一篇 E2E 文章并提到了 DS64BR111、但找不到更多详细信息。

您可以帮助检查 DS64BR111是否可以在 SLVS-EC 应用中进行设计吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    SLVS 规格主要来自 Sony。 我们有客户为此应用对 DS64BR111进行建模。 建议客户使用 DS64BR111进行信号完整性分析。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:  

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    另一个问题、我们发现  DS64BR111的 VOD 超过了 SLVS-EC Rx 规范。 您能帮助检查一下吗? 或者我们有其他建议吗?

    谢谢。

    长度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我检查了、另一位客户为此应用使用了相同部件。 此客户可能使用了6dB 无源焊盘。 这些都可以从网上随时获取、也可以在板上进行设计。 请在线查询、您应该能够找到这些6dB 无源焊盘。

    此致、Nasser