This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EIPWR 中的 RJ45用户案例问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269605/trs3232e-question-of-rj45-user-case-from-trs3232eipwr

器件型号:TRS3232E

您好、专家:

客户将 TRS3232EIPWR 用于 控制台端口 RJ45。

工程师询问引脚 A4、A5上100ohm 的问题。

请参阅原理图:  

如果有的话、请建议100 Ω 的问题并分享我们该用户案例的参考设计

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我看不出任何问题-除非我遗漏了一些东西(如果我有任何误解、请随时告诉我) - A4/A5上的这100欧姆电阻器未连接到 A6和 A3上的 RS -232信号。 如果连接了它们、则是-因为 RS–232总线过载-但如果它们不直接连接到 RS–232总线、我不会看到问题。

    此致!

    帕克·道德森