This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:RS422至 RS485、使用 THVD1426等自动方向控制器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269601/thvd1426-rs422-to-rs485-using-auto-direction-control-device-like-thvd1426

器件型号:THVD1426
主题中讨论的其他器件: THVD1451

您好、我们必须将 RS422器件(传感器)连接到 RS485系统(数据记录器)。

连接在一个方向上工作(接收来自传感器的数据)、但不是双向的、我们已经尝试并行连接 RS422导线、但不起作用。

因此、我们希望在 RS485 (2线)与 RS422 (4线)之间创建一个小型接口板。

我们考虑的解决方案是使用具有自动方向控制的器件、如 THVD1426 (RS485侧)、此类器件背对背连接、具有  THVD1451 (RS422侧)等全双工器件。

另一个选项是 在 RS422侧使用另外两个 THVD1426。

这种解决方案是否可行?

谢谢!

米哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihai:

    为了确保我理解正确、建议的系统是否类似如下:

    如果是这种情况、该接口应该非常简单。

    我不确定您的系统是仅限于传感器到系统、还是问题在于您需要双向通信-我现在向您展示了这两种变体的解决方案、以确保我找到您想要的正确实现方案。

    型号1:传感器与系统仅进行通信-系统绝不需要与传感器通信-传感器仅发送数据。  

    这会使 THVD1426保持自动方向模式-因此通过标准操作、D 上的高电平到低电平转换将允许 THVD1426将数据发送回 RS -485系统。 如果 D 在400ns (最小值)、800ns (典型值)和1450ns (最大值)之间保持高电平、则驱动器将被禁用、器件将返回 RX 模式。 由于您不关心 THVD1451上从485到422的数据、因此 THVD1451上的 D 应接地(或连接到 VCC)、THVD1426上的 R 可以保持悬空。   

    型号2:您需要在传感器和系统之间进行双向通信  

    实现方式与变体1基本相同、但 THVD1426上的 R 连接到 THVD1451上的 D -我添加了一个下拉选项、以便有默认状态(这通常是最佳做法)  

    最大的关注点是时序-正如在任何自动方向控制应用中一样。 数据传输和驱动器禁用之间存在一个延迟-高达1.45us -因此如果这对系统来说太多了、请让我知道、因为我们可能需要做一个多芯片解决方案来提供更快的延迟-但从概念上来看、我认为是可以的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好帕克,非常感谢你的快速和全面的反应!

    我们需要双向通信、因此我们应该使用第二个变体。

    我希望时间问题不会导致问题、我们将制作原型并随时向您通报最新结果。

    再次感谢!

    米哈伊