This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:当 CSI-2使用2个通道时、关于每个 CSI-2通道

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272266/tser953-about-per-csi-2-lane-when-csi-2-uses-2-lanes

器件型号:TSER953

尊敬的支持团队:

您能否告诉我、当 CSI-2使用2个通道时、如何根据 CSI-2通道计算?

条件如下
模式:非同步外部时钟
分频:CLKIN_DIV = b000
基准频率(f):25MHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高宏山,

    这是根据来自图像传感器的 CSI CLK 进行计算的、该传感器是 CSI 时钟的2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    感谢您的答复。

    我很抱歉我的沟通方式。
    我担心 MIPI 数据速率(每个 CSI-2通道)。

    您能否检查 TSER953是否可以在以下条件下接受 MIPI 数据速率= 800Mbps 的双通道信号。

    我假设 TSER953可以接受1600Mbps 的 MIPI CSI-2带宽、是这样吗?

    从表7-7、时钟模式开始。

    -MODE:非同步外部时钟
    -division:CLKIN_DIV = b000
    -REF 频率(f):25MHz
    CSI 带宽:1600Mbps

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSER953可支持4条速率为每通道832Mbps 的 CSI-2通道。 总吞吐量为3.28Gbps。 而且具有 2通道、配置可支持高达1662Mbps 的速率。

    通过上述设置、您的 REF 频率为25MHz。 CSI 带宽= f x 80 = 25 x 80 = 2Gbps。 是的。 您的设置可使用2个 CSI-2通道支持高达1600Mbps 的速率。