This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:当 PRBSEN 和 LOOPEN 同时启用时、RKLSB 引脚提供多个'0'脉冲(失败)(BIST)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273200/tlk2711-sp-the-rklsb-pin-provides-several-0-pulses-fails-when-prbsen-and-loopen-are-enabled-at-the-same-time-bist

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件: TLK1501

大家好!

当我执行 BIST 并同时启用 LOOPEN 和 PRBSEN 功能时、RKLSB 引脚会返回许多 PRBS 错误脉冲。

请查看下面随附的波形:

LOOPEN (蓝色)/RKLSB (粉色)

  n`t 情况下,如果 PRBSEN 被激活后又是 LOOPEN,则 RKLSB 引脚不会指示任何无效的 PRBS 序列。

LOOPEN (蓝色)/RKLSB (粉色)

您能否 确认这是否是 TLK2711-SP 的正常行为?

提前感谢您!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    您能否确认您是否遵循了此上电复位序列? 我认为 RKLSB 上的输出可能会很奇怪、因为它仍处于高阻抗状态。

    我尝试使用 TLK1501 EVM (类似 PN)重现您的结果、但我看到的结果不同。 无论 I 按何种顺序将 PRBSEN 和 LOOPEN 置位、PRBS_PASS 引脚保持高电平、并且不报告任何 PRBS 错误(该引脚等效于 TLK2711-SP 上的 RKLSB)。

    假设您满足上电复位序列的要求、您能否分享有关您的设置的更多详细信息? 我想尝试使用与您的设置尽可能类似的设置来重现您的结果。 具体而言、

    • 您使用的 GTX_CLK 频率和振幅是多少?
    • TESTEN 是连接到低电平还是未连接?
    • 是否有任何具体的顺序为芯片供电、提供 GTX_CLK、置位 ENABLE、置位 LCKREFN、置位 PRBSEN、 并将 LOOPEN 置为有效? 或者它们是否都在加电时被置为有效?

    您可以尝试另一项测试:如果您从外部将 DOUTTXP/N 连接到 DINRXP/N、而不是使用内部回送功能、您是否会看到相同的结果?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯!!

    首先,非常感谢您的提示回复!    我真的很满意

     查看您的笔记后、我认为 此处可能存在"加电顺序违规"。 我不仅在第一次捕获中同时激活了 PRBS 和 LOOPEN 函数、还对 TLK 执行了启用命令。 这就解释了为何第二种场景中不显示 PRBS 擦除程序。  为了了解有关此 P/N 的更多信息...为什么我会在高阻抗输出中看到"1"和"0"序列?

    让我尽可能为您提供更多设置信息:

    • GTX_CLK 频率:100MHz @ 3V3
    • TESTEN 引脚通过0r
    • 有两种不同的上电序列(幸运的是、我们可以 通过主控制器单元设置任何顺序)  
      • 电源(2V5)和 GTX_CLK⇒ ENABLE - LOOPEN - PRBS -PRE (可能错误)
      • 电源(2V5)和 GTX_CLK ⇒ENABLE - PRBS ⇒LOOPEN

    同时也执行了 TLK 到 TLK PRBS (BER)测试、我们在任何情况下都没有看到任何错误。

    感谢您的技术支持、Lucas。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    只是 为了了解有关此 P/N 的更多信息...为什么我在高阻抗输出中看到"1"和"0"序列?

    您正确地说、 不应从高阻抗输出中期望序列为"1"和"0"。  在此状态下、RKLSB 引脚的行为可能未定义、或者由于完全不同的原因、输出可能看起来像这样。

    我注意到在第一个波形中、您分享了 RKLSB 信号通过几种不同类型的输出进行转换。 首先它保持低电平、然后在高电平与低电平之间多次切换、然后再次保持低电平、最终保持高电平。 您是否对 LOOPEN 或任何其他可能与 RKLSB 输出变化相一致的引脚进行任何更改?

    我曾尝试使用 TLK1501 EVM 尽可能地重现与您的设置匹配的结果、但我仍然看到的结果与您的结果不同。 当 PRBSEN 和 LOOPEN 均启用时、PRBS_PASS 引脚一直保持高电平。

    如果您能够测试、我想知道您在以下情况下是否看到类似的输出:

    • 正确满足上电复位序列
    • DOUTTXP/N 引脚从外部连接到 DINRXP/N 引脚、且 LOOPEN 引脚无效。

    此致!

    卢卡斯