This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:VDPUx<VDPUx*0.7 (VCC)时,它是否仍能正常工作?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274156/tca9543a-can-it-still-work-normally-when-vdpux-vcc-0-7-vih

器件型号:TCA9543A

当 VDPUx<VDPUx*0.7(VIH)时,它是否仍能正常工作 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 TCA9543A 的控制逻辑只能从 SDA/SCL 引脚访问。 其他 SDx/SCx 引脚是模拟开关、可以使用任何上拉电压(不会远低于 VCC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    可以理解 VDPUm 不能低于 VCC * 0.7,VDPU0/1不受 VCC 限制吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDPUM 值必须高于 VCC 的70%以允许主器件控制通道。 所有 VDPUM 和 VDPUx 都受导通栅极晶体管的最大直通电压限制(请参阅第9.2.1节和图17)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Clemens 所参考的图是导通栅极电压规格与 VCC 间的关系图。

    Vpass 定义为系统中的最小上拉电压(VDPUM 或 VDPUx)。 根据这个上拉电压、用户可以确定系统中可以使用的最高 VCC、以确保正确的电压转换。  

    从建议的工作规格中分离出来。

    1.65V < VCC < 5.5V  

    1.65V < VDPUx < 5.5V  

    1.65V < VDPUM < 5.5V  

    此致、

    泰勒