请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9543A 当 VDPUx<VDPUx*0.7(VIH)时,它是否仍能正常工作 VCC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
Clemens 所参考的图是导通栅极电压规格与 VCC 间的关系图。

Vpass 定义为系统中的最小上拉电压(VDPUM 或 VDPUx)。 根据这个上拉电压、用户可以确定系统中可以使用的最高 VCC、以确保正确的电压转换。
从建议的工作规格中分离出来。
1.65V < VCC < 5.5V
1.65V < VDPUx < 5.5V
1.65V < VDPUM < 5.5V
此致、
泰勒