主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04-Q1
大家好、
我们现在遇到了静电测试问题、
在静电测试过程中、如果空气或接触电流±4kV 或以上、将导致视频冻结。 测试点是摄像机金属外壳上的任何点。 硬件相关的原理图和 PCB 已经过其他同事确认、也进行了相应的修正、但没有明显改善;在软件方面、E2E 相关的调整后、并没有显著改善。 我稍后会将链接附加到之前的 e2e。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们现在遇到了静电测试问题、
在静电测试过程中、如果空气或接触电流±4kV 或以上、将导致视频冻结。 测试点是摄像机金属外壳上的任何点。 硬件相关的原理图和 PCB 已经过其他同事确认、也进行了相应的修正、但没有明显改善;在软件方面、E2E 相关的调整后、并没有显著改善。 我稍后会将链接附加到之前的 e2e。
Hale、您好!
您能否提供有关您所做的哪些具体更改不起作用的更多详细信息?
在软件方面、您是否可以尝试将寄存器0x05 PAR_ERR_THOLD_HI 设置为0xFF 并将寄存器0x06 PAR_ERR_THOLD_LO 设置为0xFF? 如果这样不起作用、请禁用 RX_CHAPTITY_CHECK_EN。
此致、
信迪
Cindy,
感谢您的支持。
原理图将发送到您的电子邮件。 您是否可以 推荐任何 TVS 器件型号? 客户表示电视功能的影响很小、没有什么可以优化的。
Hale、您好!
我们的器件引脚具有内部 ESD 保护功能、因此外部 ESD 二极管是可选的。 需要记住的一些特性是确保 二极管具有低线路电容、良好的 IEC-61000-4-2额定值和低钳位电压。 此外、还应确保 VRWM 电压处于合适的额定值、具体取决于电压是置于 DOUT+引脚上的交流耦合电容器之前还是之后。 一个示例是 TPD1E01B04-Q1。
此致、
信迪
Hale、您好!
这些寄存器位于解串器中。 是否正在使用 DS90UB936解串器?
默认情况下、DES 中的 AEQ 将检查 FPD3错误、包括奇偶校验错误。 如果检测到足够的错误、AEQ 将重新适应、从而导致器件重新锁定。 这会中断视频流。 如果 ESD 事件导致奇偶校验错误、那么增大奇偶校验错误阈值有助于缓解这种情况。
另一项硬件检查是确保所有外壳和连接器都正确接地。 建议使用优化空间的外壳、以最大限度地减小空气间隙并确保有多个接地点。
此致、
信迪
Cindy、您好!
感谢你的帮助。
我让客户测试一下 VDD、测试波形如下所示。 上电启动时电压似乎很大。 而且客户实际上找到了另一方来帮助检查包括 TV/ESD 设计在内的原理图设计。 似乎没有问题。 您知道如何减少峰值吗? 有什么建议可以帮助减少峰值?
关于您修改软件的建议、客户也尝试过、但似乎没有用处。 关于该软件、您是否有任何建议或任何其他寄存器要修改?
在软件方面,可以尝试将 Reg 0x05 PAR_ERR_THOLD_HI 设置为0xFF 并将 Reg 0x06 PAR_ERR_THOLD_LO 设置为0xFF 吗? 如果不起作用、请禁用 RX_CHAPTITY_CHECK_EN.
Hale、您好!
以下是我对935原理图的评论:
如果电源引脚规格在 ESD 测试期间超出允许的 VDD 范围、则可以尝试添加滤波电容器。
此致、
信迪