This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:在内部连接器上使用 ESD 二极管

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275355/tpd6e05u06-use-esd-diodes-on-internal-connectors

器件型号:TPD6E05U06
主题中讨论的其他器件:Strike

你(们)好!  

我们 在 ti.com 上使用了 TPD6E05U06RVZR 用户 USB 3.0和 用户 HDMI 接口。 这些 conn 可以通过以下方法来触摸: 用户 并且将 BEAR IEC 标准 EMC 测试 因此它们需要 ESD 二极管。

现在我们有很多 内部 微控制器接口。  板对板 PCIe 连接器、内部 HDMI/SATA 板对线连接器等。 这些接头只在组装时被触摸。  

是否需要使用 TPD6E05U06RVZR 等 ESD 二极管 ? 为什么呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果系统有任何机会暴露于高于人体放电模式等级的 ESD 冲击下、则需要为用户(外部)接口使用 ESD 二极管。 如果这些用户接口上没有保护、那么下游电路可能会因 ESD 冲击而损坏。  

    对于内部接口、它取决于具体情况。 由于这些连接器只有在组装过程中才会触摸、因此需要对它们进行捆才能承受人体放电模式和充电器件模型。 您始终可以在内部实施 ESD 保护、但这确实意味着需要额外的成本和电路板空间。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,McKenzie ,  感谢您的回答。

    我 查看一些 IC 数据表、确实可以看到它们提供了 HBM 和 CDM 数据、 这些数据通常是 +/- 1000V 和300V。

    我想问的是、如何确定 数据表中的 ESD 等级是否 足以满足 我的应用需求?

    我们希望尽可能为内部接口节省成本和布板空间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    据我了解、HBM 和 CDM 额定值足以用于内部接口组件。 HBM 和 CDM 用于器件承受制造、组装和运输。 一旦这些内部接口组件位于系统内部并且不 可能发生人为干扰 、就不需要内部 ESD 保护。  

    请告诉我、这是否有帮助或者需要进一步澄清!  

    此致、  

    麦肯齐