Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9617B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617A 主题中讨论的其他器件:TCA9803、 TCA9617B
这些缓冲器之一用于驱动非板载外部外设。
A 侧连接到 CPU、并在3.3V 下运行。 B 侧电源当前为0V (关断)、因此我们感到困惑、为什么 SDA 引脚被拉/驱动为低电平(SCL 引脚可以)
PCB 上有10K 上拉电阻器、这得益于其低功耗设计和紧凑型性能(从 PCB 上移除缓冲器后效果非常好)
有什么想法吗?