This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:A 侧上的 SDA 被驱动/拉至低电平

Guru**** 2953900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276530/tca9617a-sda-on-a-side-is-driven-pulled-low

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9803、 TCA9617B

这些缓冲器之一用于驱动非板载外部外设。

A 侧连接到 CPU、并在3.3V 下运行。  B 侧电源当前为0V (关断)、因此我们感到困惑、为什么 SDA 引脚被拉/驱动为低电平(SCL 引脚可以)

PCB 上有10K 上拉电阻器、这得益于其低功耗设计和紧凑型性能(从 PCB 上移除缓冲器后效果非常好)

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第10节指出:

    即使器件被禁用、VCCB 也不能低于 VCCA。

    TCA9617B 没有此限制、但数据表未说明当一个电源关闭时会发生什么情况。 在这种情况下、TCA9803具有定义的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的、TCA9617的 A 版本存在一个问题、即如果 A 侧在 B 侧之前上电、会有漏电流进入 B 侧、这会开启器件并会驱动 B 侧锁定 A 低电平。 这已在 TCA9617的 B 版本中解决/修复、如果客户在 B 之前对 A 进行电源定序、我们建议他们转移到该版本。

    -鲍比