Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0108E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB949A-Q1 主题中讨论的其他器件:TXB0106、 TXS0108E-Q1
你好
我在设计的 PCB 上使用主题串行器。 我的图片没问题、寄存器0x5A 已经告诉我、与 HDMI 输入和 FPD III Link 作为输出相关的所有内容。
问题是、我只能在3V3级别使用 I2C。 如果我尝试通过 TI 移位器 TXB0106达到1V8电平、同时 I2Csel 引脚通过10K 连接到1V8、则通信是零星的、并且经常在 SDA 线路上出现振荡。
请注意、当我使用 TXB1006时、我将跳过1V8侧的上拉电阻(根据 TXB1006的产品说明书)。
相关原理图的一部分已随附。
有人建议为什么会发生这种情况?
谢谢
彼得
大陆汽车